This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TXS02612: TXS02612电平无法到达指定电平

Part Number: TXS02612

host端(VCCA)电压为3.3V,SD卡端(VCCB0)电压为1.8V,在SD卡通过CMD信号回复响应的时候,频率提高到3MHz以上的时候3.3V端信号电平无法达到理想电平。在400K的时候没问题。

  • 您好,

    查看下面datasheet截图,不同信号线上支持的数据速率是不一样的,CMD线在OD驱动时,速率最大为2Mbps,也就是1MHZ,在推挽驱动时,速率最大可以到120Mbps(60MHZ

    另外,CMD线上是否存在比较大的电容,使得信号幅值达不到预期

  • SD卡发送的CMD信号为推挽输出,TXS02612也为推挽输出,这个应该是默认状态,CMD线上没有大电容。

  • 请问这个OD驱动还是推挽驱动,是指SD驱动TXS02612,还是TXS02612设置为推挽输出?

    若是TXS02612设置为推挽输出,请问应该如何设置?

  • CMD线的电容,我不是仅指外接的电容,包括寄生电容等所有电容,如果走线比较长就会形成不可忽略的寄生电容,如果信号速率比较快,电容比较大,那么电容就会在高电平期望充不到期望电平。

    表格中的驱动是指外部输入信号驱动TXS02612,也就是是指SD驱动TXS02612的接口类型,TXS02612接口类型不会变,无法设置,如下datasheet截图:

    您可以做下交叉验证吗?可以看出TXS02612的Data or Command的转换原理是一样的,你可以将Command信号接在Data 其他管脚看看是什么现象吗