This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74HC595: 技术咨询

Part Number: SN74HC595
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC74, SN74HC14

您好:

CD74HC74这类D触发器它们的时钟引脚输入的时钟如果过缓的话,可能会导致芯片损坏?如果 可能损坏的原因是如下面所说的情况吗?

输入信号电平INx在中间电压值时,可能导致下图中两个MOS都导通,以至于损坏芯片。 附图是我从其他CMOS芯片手册上截取的(CD74HC74内部输入端的等效电路应该也与这个类似吧)。

       我记得CD74HC74是有VILVIH的最低和最高的电平要求的,所以想确认下CLK输入过缓,及输入值在VIHVIL之间时,是否会损坏板卡?

  • 您好,

    是的,CD74HC74 datasheet中有明确说明,如下截图,损坏原因您的分析是正确的。

    具体要求请查看datasheet  Section 6.2和 Section 8.3 

  • HI ,

    专家您好,想问下SN74HC14 是否也有这样的问题?因为在手册上并未发现该因为上升沿缓慢会造成损坏的字样,但看时间要比HC595 的要求更短;因为这颗芯片在较多场景已在用,所以想问下是否有同样的问题

  • 是的,您说的对,SN74HC14是Schmitt-trigger输入结构,驱动输入可以相对比Standard CMOS输入的产品缓慢一些;

    不管什么输入结构都要保证相应产品datasheet中的输入参数才不会损坏