Part Number: TXS0108E
- 请问如果TXS0108E输出功率不够,会不会拉低输入信号电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Iol在uA级,TXSxx和TXBxx系列几乎没有驱动能力,所以我们一般不推荐使用这类电平转换作为driver的。
您目前的问题是输入信号被拉低了是吗?
目前我们具体也不知道是不是由于TXS0108驱动的问题,主要不知道输入信号是怎么给出来的,出现有问题的时候现象是输入信号由高电平变成了低电平状态,而且出现有问题的状态概率很低,几百次出现一次!
主要不确定出现输入低电平状态是输入信号本身问题还是TXS0108输出引起的
TXS0108的输入信号接的是什么信号?如果不确定是前端输出信号的问题,还是TXS0108的问题,只能将TXS0108与前端断开,测量前端输出是否有问题,从而确定是不是TXS的问题。
另外,如果手头上有其他电平转换器件,比如带方向控制位的SNxx系列,可以替换看是否也发生同样的问题。
问题复现很困难,现在装成了整机,前面信号输出是外协提供的,也就是说输出功率不够可能会出现拉低输入信号的情况对吗?输入信号应该是FPGA的IO口输出的一个电平信号
我们的用法就是把FPGA或者ARM输出的一个电平信号分成四路输出信号控制其他芯片复位
您好,不是因为驱动能力不够导致输入被拉低了。 应该是您的输出指定了输出电压的Vol。
TXS x系列的电源转换器件,它的工作原理相当于无源开关,当打开时,相当于一个小的电阻器,开关在其上有个小小的压降,如果要保证它的输出电压Vol,那么输入电压Vil=Vol-Voff,Voff即为开关的导通电压。