上一条求助帖被我误操作为以得到解决,现在重新发布。
在3.3v单片机和1.8vflash的SPI通信中用到此电平转换,由于CS引脚建议上电拉高,因此加了上拉电阻,能帮忙看下原理图设计吗?

在初步调试过程中,单片机模块没有连接,flash也没有连接,SDN引脚直接飞线到了3.3v上,因此随着上电OE也直接达到1.8v。测试CS_FLash引脚为3.3v,但是CS_FLash1.8只有1.2v左右。加上单片机模块,上电延时后拉高SDN,CS_FLash推挽输出3.3v,CS_FLash1.8只有1.2v左右;CS_FLash直接接3.3v电源,CS_FLash1.8只有1.2v左右。请问是什么原因呢?