Part Number: TXS0108E
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TXS0102, TXB0108
TI 的老师:
你们好。
在我的设计当中,用TMS320C6678的SPI去读一个3.3V电平标准的模块。由于TMS320C6678的电平标准是1.8V的,所以我用TXS0108做了一个电平转换。类似的,我用第2片TXS0108 和 1片TXS0102做了JTAG电路和串口电路的电平转换。现在遇到的问题是,SPI信号经过TXS0108转换后,信号质量会变差,波形失真。我们主要是在1MHz SPI时钟条件下进行测试,把SPI时钟降低到750KHz,也没有改善。而且我阅读TXS0108手册我们当前的信号频率在芯片的工作范围内。(6678的SPI时钟似乎无法更低了?)但是JTAG电路和串口电路的电平转换芯片就不存在这种问题 且二者均工作正常。
在断开SPI 电平转换电路的3.3V端负载的情况下测试,已经更换过芯片,未能解决问题。
6678输出的1.8V时钟质量如图:

经过TXS0108转换后的3.3V时钟质量如图:

电路原理图如图:

求教各位TI老师,有什么办法能够解决这个问题?我们也在中文论坛搜索到了类似的帖子,但是似乎最后都没给出解决方案