由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74AXC4T245-Q1: SN74AXC4T774-Q1 与 SN74AXC4T245-Q1 如何选择

Part Number: SN74AXC4T245-Q1
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774-Q1

你好

我最近在选择4 PIN 的电平转换IC,M没有查到SN74AXC4T774-Q1 与 SN74AXC4T245-Q1的区别,应用电路也是相同的,速率上也基本没差多少,请问这2个IC 如何选择呢?

  • 您好,

    SN74AXC4T774-Q1 与 SN74AXC4T245-Q1最大的区别是 774有独立方向控制管脚,每个通道都有一个DIRx控制信号方向;输出使能管脚OE只有一个,同时控制4路通道。

    而245是2个通道一组,每组都有方向控制管脚DIR和OE,或者说一个DIR同时控制2通道的方向,一个OE也是同时控制2个通道的输出。

    选择的话,也就是看您的信号方向在控制上有什么要求,是否需要每个通道都可以单独控制方向;

    另一个就是输出使能是否需要分别输出使能,774是不能分别输出禁用/使能的,它只能同时输出禁用/使能。而245可以2通道一组控制输出禁用/使能的。

    希望以上解释清楚了您的疑惑。

  • 您好

    除了配置上之外,输出有没有什么区别呢?

    使能之后,输出会根据输入的电平做相应的输出,L-L,H-H,外部不需要任何的上拉电阻对吧?还有我输入端的SOC如果配置为高阻态 那么输出会是什么状态呢?

    感谢

  • 它们都属于AXC系列,输出没有什么区别。

    设备是CMOS Push-Pull Outputs不需要上拉电阻。

    设备属于CMOS输入,不允许缓慢输入和浮空输入,SOC高组态输出对于 SN74AXC相当于浮空输入,这是不允许的,可能会导致输出震荡或 产生大电流烧毁设备,具体请查看下面手册第一部分:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/scba004

    上述手册同时在第4、5、6章节给出了三种解决方法,您可根据您的应用进行参考。