Part Number: SN74AXC4T245-Q1
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774-Q1
你好
我最近在选择4 PIN 的电平转换IC,M没有查到SN74AXC4T774-Q1 与 SN74AXC4T245-Q1的区别,应用电路也是相同的,速率上也基本没差多少,请问这2个IC 如何选择呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: SN74AXC4T245-Q1
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774-Q1
你好
我最近在选择4 PIN 的电平转换IC,M没有查到SN74AXC4T774-Q1 与 SN74AXC4T245-Q1的区别,应用电路也是相同的,速率上也基本没差多少,请问这2个IC 如何选择呢?
您好,
SN74AXC4T774-Q1 与 SN74AXC4T245-Q1最大的区别是 774有独立方向控制管脚,每个通道都有一个DIRx控制信号方向;输出使能管脚OE只有一个,同时控制4路通道。

而245是2个通道一组,每组都有方向控制管脚DIR和OE,或者说一个DIR同时控制2通道的方向,一个OE也是同时控制2个通道的输出。

选择的话,也就是看您的信号方向在控制上有什么要求,是否需要每个通道都可以单独控制方向;
另一个就是输出使能是否需要分别输出使能,774是不能分别输出禁用/使能的,它只能同时输出禁用/使能。而245可以2通道一组控制输出禁用/使能的。
希望以上解释清楚了您的疑惑。
它们都属于AXC系列,输出没有什么区别。
设备是CMOS Push-Pull Outputs不需要上拉电阻。
设备属于CMOS输入,不允许缓慢输入和浮空输入,SOC高组态输出对于 SN74AXC相当于浮空输入,这是不允许的,可能会导致输出震荡或 产生大电流烧毁设备,具体请查看下面手册第一部分:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/scba004
上述手册同时在第4、5、6章节给出了三种解决方法,您可根据您的应用进行参考。