This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电路如下图所示,运放U3作为比较器使用,其输出脚经过10K电阻接到缓冲器U4 SN74LVC1G17的输入脚,当U3的反向端(pin 3)输入高电平时,U4输出低电平,可以持续很长时间(数十分钟);当U3的反向端输入低电平时,U4输出高电平,持续大概5s,然后跳变为低电平,用示波器测量U4的输入脚(pin 2)电压在0.5V左右,U3输出脚(pin4)电压仍然是5V。
请问:SN74LVC1G17不能长时间输入持续的高电平信号吗?
谢谢!
您好,
是可以长时间持续输入高电平信号的;在上述现象发生时,SN74LVC1G17的输出端接的是什么?
您测试了几块电路板是这种情况?重新上电后还是这种现象吗?
U3的反向端是同一块电路板上光耦的输出,U4 SN74LVC1G17输出的信号会通过一根导线连接到另外一块电路板,这跟导线还未焊接,目前只测试U3、U4所在的电路板。
原理图我没看出问题,有没有可能是物料的问题,您可以确认下购货渠道吗?SN74LVC1G17的最终来源是否为TI?
或者您可以在TI 官网购买几片以进行验证吗?如下购买截图,可以进入SN74LVC1G17主页,然后点击右上角“立即订购”找到;
SN74LVC1G17主页链接:https://www.ti.com.cn/product/cn/SN74LVC1G17
不是芯片问题,后来把测试电路板上的芯片取下,焊到另一种型号的电路板上,输入脚经过电阻接VCC,上电后输出一直是高电平,没有出现异常;所以不知道测试电路板是布局问题还是制板问题。
谢谢啦。
我刚才没注意您在第二个图中使用的运放是LMV331 ,您说接VCC可以正常工作,我就考虑是不是运放输出的问题。LMV331这个比较器是OC输出,需要外接上拉电阻至电源,否则的话,是不能输出高电平的,应该是这个原因造成的;
关于第一个图中的MD1621,我没找到它的datasheet,无法确认它的输出类型以及它的输出电流,您可以具体看下,应该也是与它的输出有关。