This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TXS0108E: TXS0108EPWR的SPI相关问题

Part Number: TXS0108E


你好,咨询一下关于使用TXS0108EPWR应用在SPI的问题,最近用这款芯片做了一个3.3V转1.8V的电路,用于SPI的通信,主机是1.8V,从机是3.3V.接了SDI,SDO,SCLK,CS。OE是连接的1.8V并且有一个10K拉到地的电阻,测试SPI通信时可以读,但是不能写操作。后来在从机的SDI加了个4.3K的下拉电阻就莫名其妙的正常了,SDI是CMOS输入的结构。按规格书上,应该在初始状态A,B端都是低电平(未做SPI通信时,此时还未在SDI加下拉电阻,量过A,B端都是低电平),为什么还需要下拉一个4.3K的电阻后才读写正常?不下拉电平不也是保持为低吗?两者有何区别?

  • 您好,您可以示波器观察下,不加外部下拉的情况下高电平的最小值,即Voh(min)和加了外部下拉的最小值.

    内部上拉和外部下拉构成了一个电阻分压网络,会导致Voh的最小值降低。 所以您这里提到外部下拉之后读写正常,应该就是满足了高电平的阈值范围。

  • 我们之前加了示波器看过的,在不加下拉电阻的情况,有时候该高电平的变低电平,该低电平的时候变高电平。高电平是3.3V,低电平是0V左右。我们拖了4个SPI的设备,是否是TXS0108的带载能力太弱引起的?

  • 您好,是的,TXS和TXB系列的电平转换带载能力很弱,只有uA级。

    所以如果对输出驱动能力有要求的话,是不建议选择这两个系列的,建议选择带方向控制位的SN74xx系列的电平转换器件。