Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, SN74LVC2G14
80公分的连接线
输入1MHZ方波,输出这样的波形

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
80公分的连接线
输入1MHZ方波,输出这样的波形

您好,
接着您上一个帖子:https://e2echina.ti.com/support/logic/f/logic-forum/240253/txb0108-100khz
我想确认的是:
您电平转换的信号是什么?比如说是SPI还是UART?接口类型是什么?比如说push-pull还是OD接口?
电平转换方向是3.3V转5V,单向是吗?
还是4通道要求吗?
根据您的要求,我需要找一下是否有符合您条件的可以驱动大负载电容的电平转换芯片
1MHZ的速率不需要阻抗匹配;
我看您上个链接中的回复,并没有提到串联电阻的测试结果,您可以尝试在信号线输出端串联几十欧姆的电阻吗?然后看信号波形?
逻辑器件的电容驱动能力一般在70pF以下,因为较大的负载电容设备会将输出视为短路,短路电流将会损坏设备。TXB0108的负载电容就是最大70pF,没有比70pF更大的电容驱动逻辑器件了,如果串联电阻不能解决您的问题,那么只能考虑并联通道以提高输出驱动能力。 比如,TXB0108使两个通道并联来传输一个信号,以驱动140 pF负载。

下面这个FAQ讲解了逻辑器件的电容驱动能力:
[FAQ] What is the maximum capacitive load that a logic device can drive?
TXS0108串联电阻行吗?电阻串联在近端还是远端
TXS0108两个通道并联可以吗
可以,串联在信号线输出端;
可以,TXS0108支持推挽和OD接口;
您也可以尝试单向转换芯片,比如 TXU0104/TXU0204/TCU0304.
TXS0108工作在OD接口下不需要配置,它需要连接它的信号的输出端是OD接口;
看到您附了一个波形,这个波形看起来相对比较好的,是您改善后的波形吗?它不能使电路工作吗?