Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A
请教一下SN74LVC2T45的功耗大概是多大呢?该芯片是由3.3还是5v供电,能否用主控芯片引脚接在3.3v电源端相当于使能端来使用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教一下SN74LVC2T45的功耗大概是多大呢?该芯片是由3.3还是5v供电,能否用主控芯片引脚接在3.3v电源端相当于使能端来使用
SN74LVC2T45的功耗大概是多大呢
参考这篇关于CMOS逻辑器件功耗计算的FAQ,讲解的非常详细,有问题可再讨论。
该芯片是由3.3还是5v供电,能否用主控芯片引脚接在3.3v电源端相当于使能端来使用
供电电压范围1.65V~5.5V,所以既可以3.3V供电也可以5V供电。
另外,SN74LVC2T45没有使能端,只有一个方向控制位DIR,参考VCCA电平,如果DIR为高的话,可直接接VCCA,如果为低电平,可直接接GND。
这款电平转换器件没有使能引脚,所以无法通过引脚的高低电平控制输出有效或者高阻态。
我看了下两路的三态输出的电平转换器件,使能端OE是低有效。并且电压范围1.1~3.6V,所以不能实现3.3V~5V的电平转换。
8路的SN74LVC4245A这款可以实现3.3V到5V转换,使能端OE低有效,当为高电平时,A port和B port隔离,A相当于高阻态,B port也相当于高阻态,这种应用符合您的需求吗?
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sn74lvc4245a.pdf

明白您的意思了,您是想利用VCC隔离的特性,是的,如果其中一个电压断电,另一个正常供电,IO呈高阻态。
但您指的芯片引脚来控制3.3V供电电压的话,能保证提供的电流足够吗?芯片引脚提供不了这么大的电流吧?