This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74HC595B: SN74HC595B

Part Number: SN74HC595B
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595,

使用FPGA控制SN74HC595移位寄存器的SER,SRCLK.RCLK,OE接地,SRCLR上拉到VCC,VCC=3.3V

目前非常偶尔出现的Qb输出异常。(只抓到了Qb输出异常)

下图1是正常情况。

下图2偶尔出现的Qb输出连续两个时钟长度的低电平。(SRCLK没抓取,SRCLK见图1)

请问产生这种偶发现场的原因可能有哪些?

  • 您好,

    偶发的故障一般是接触不良或元器件虚焊、干扰等原因造成的。看示波器第二个照片,噪声干扰比较明显,因此有可能是噪声干扰造成的,因此建议您想办法降低各信号线上的噪声。

    另一个是建议您重新焊接 SN74HC595B,以排除焊接虚焊的原因。

  • 非常感谢您的及时回复。

    噪声问题是示波器测试黄色信号(一个spi的时钟)耦合进来的。不测试黄色信号没有明显噪声,比如图1,图1里面没有噪声。但是图1抓取时候,我们硬件出现故障推测Qa也出现相同问题。只是我们没有抓Qa信号。

    另外关于焊接问题,我们试了两套硬件,有相同现象复现。焊接问题可能不太大,我们可以再多测试几套。

    还有什么可能的原因呢?