This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TXS0104E: 工作电流偏大,拆掉该器件后减少8mA,请帮忙分析一下,谢谢!【附原理图】

Part Number: TXS0104E
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

首先,我想了解一下,这颗芯片在应用时的大概电流是多少?

我认为8mA的电流肯定是偏大了,不知道是哪里的原因导致的,麻烦帮忙分析一下原因!谢谢!

  • 这是输出高低电平正常工作时的电流,可以看到只有 uA级

    或者输入输出open的时候,只加电源,ICCA或ICCB的电流最大也只有2.4uA。

    您测试的8mA电流是如何测试的?我怀疑芯片已经损坏,建议更换一片IC试试。

    加上电源之后先将输入输出Open条件下,测试流经VCCA和VCCB的电流大小为多少。

  • 您好,确认了芯片没有损坏,其它的板子也是这样的!

    但有一点值得怀疑,我的1.8V(VCCA)的取电是用了DDR的1.8V, 但芯片信号A端的供电域是由芯片内部LDO产生的, 供电电压约为1.7V, 这个电路设计是否会产生电流倒灌呢?

  • 1.7V 没有问题。

    您可以看下它的输入高低电平的要求:所以1.8V供电,输入信号高电平的范围为1.6V~1.8V,低电平要求0~0.15V。

    TXS0108除了功耗大,能正常工作吗?8mA电流是如何测试的?

    是不是外围电路的影响,断开外围电路试试,看TXS0108的功耗是否正常。

  • 您好,

    断开了外围I2S信号端的输入和输出,只留下芯片供电,输出电流就降下来了8mA(和拆掉芯片效果一样),说明芯片本身没有问题!

  • 只给芯片供电,测试流经VCCA和VCCB的电流是8mA,是这个意思吗?

  • 是的, 但电路并没影响到功能,再去掉VCCA供电减少2mA;

    另外我想确认下TXS0104和TXB0104的区别,不行我就换一个芯片试试!

  • 只给TXS0104供电,断开输入输出端的情况下,则VCCA和VCCB电流是uA级(我是通过判断整机电流比原来降了8mA)

  • 断开外围电路,就按照下面这个蓝色框内的测试条件,输入和输出都open。给VCCA和VCCB供电,测量流经VCCA和VCCB的电流大小,如果超过这个最大值,那就是芯片的问题,您在哪儿购买的?

  • 只给TXS0104供电,断开输入输出端的情况下,则VCCA和VCCB电流是uA级

    那TXS0104没有问题,符合要求的。

  • 您 好!

    这个问题还是未能解决,

    因为电流偏大的原因,我这边测量的输入端波形 ,发现不太正常,麻烦参考以下波形帮分析一下!

    拆掉0104芯片后测量输入端波形是正常的,焊上0104后测量时二个通道均不正常,高电平先是由1.8V(正常)降至1.1V(不正常)左右!

       

  • 您好,波形来看,像是电压从1.8V强行拉至1.1V。前端1.7V信号是直接接到TXS0104上吗?电流多大,走线长不长?

    或者 简单的做个实验,方便信号发生器直接输出1.7V信号直接到TXS0104,看是否能正确输出?

  • 谢谢您的回复!

    A端和B端的信号是直接接到TXS0104上面;

    A端1.8V域芯片为蓝牙I2S音频信号,使用了推挽和开漏二种IO输出模式均无改善;

    B端3.3V域为海思HI3518主控芯片,接收来自蓝牙的I2S音频信号; 

    有个问题是:只有512KHZ时钟和16KHZ采样的输入输出波形被拉低,但信号I2S_RX【A2,B2】的输入输出波形正常,没有被拉低

    您说的用信号发生器做实验,这个需要点时间飞线搭个环境测试一下!

  • 那很奇怪,走线很长吗?TXS010x系列的器件最好走线不要太长。

    将512KHZ时钟和16KHZ这两个通道的信号换到I2S_RX通道看是否正常?

    其次,OE我看您电路中直接上拉到VCCA了,建议在上电期间,OE拉低使得IO保持在高阻态,当电压起来稳定之后再将OE拉高,再给IO 信号。

    这样试试,是否能改善?

    另外,您提到了使用TXS0104之后增加电流,是否有做什么动作?比如VCCB端电压是否有power down。

    因为一旦VCCA在供电,VCCBpower down,那么VCCA到VCCB端会有漏电流产生。

  • 谢谢!经过排查,问题现在应该比较清晰了!

    大概原因是由于VCCB 到芯片端(HI3518芯片端的IO配置状态不对引起,只是还未修改软件来验证;

    用示波器量16K采样信号,在上电一段时间内【3518还未配置好IO时】波形是正常的,但后面就变成以上不正常的波形了!

    波形的畸变是3518的IO配置改变引起,这样估算,电流增大的原因可能也由此引起!

  • 用示波器量16K采样信号,在上电一段时间内【3518还未配置好IO时】波形是正常的,但后面就变成以上不正常的波形了!

    非常感谢您的反馈,大致可以判断是3518芯片端的IO配置状态不对导致的。

    如果后续验证完,仍有问题,再反馈。