Other Parts Discussed in Thread: TXB0104
首先,我想了解一下,这颗芯片在应用时的大概电流是多少?
我认为8mA的电流肯定是偏大了,不知道是哪里的原因导致的,麻烦帮忙分析一下原因!谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是输出高低电平正常工作时的电流,可以看到只有 uA级

或者输入输出open的时候,只加电源,ICCA或ICCB的电流最大也只有2.4uA。
您测试的8mA电流是如何测试的?我怀疑芯片已经损坏,建议更换一片IC试试。
加上电源之后先将输入输出Open条件下,测试流经VCCA和VCCB的电流大小为多少。
您好,确认了芯片没有损坏,其它的板子也是这样的!
但有一点值得怀疑,我的1.8V(VCCA)的取电是用了DDR的1.8V, 但芯片信号A端的供电域是由芯片内部LDO产生的, 供电电压约为1.7V, 这个电路设计是否会产生电流倒灌呢?
1.7V 没有问题。
您可以看下它的输入高低电平的要求:所以1.8V供电,输入信号高电平的范围为1.6V~1.8V,低电平要求0~0.15V。

TXS0108除了功耗大,能正常工作吗?8mA电流是如何测试的?
是不是外围电路的影响,断开外围电路试试,看TXS0108的功耗是否正常。
您好,
断开了外围I2S信号端的输入和输出,只留下芯片供电,输出电流就降下来了8mA(和拆掉芯片效果一样),说明芯片本身没有问题!
只给芯片供电,测试流经VCCA和VCCB的电流是8mA,是这个意思吗?
是的, 但电路并没影响到功能,再去掉VCCA供电减少2mA;
另外我想确认下TXS0104和TXB0104的区别,不行我就换一个芯片试试!
只给TXS0104供电,断开输入输出端的情况下,则VCCA和VCCB电流是uA级(我是通过判断整机电流比原来降了8mA)
断开外围电路,就按照下面这个蓝色框内的测试条件,输入和输出都open。给VCCA和VCCB供电,测量流经VCCA和VCCB的电流大小,如果超过这个最大值,那就是芯片的问题,您在哪儿购买的?

只给TXS0104供电,断开输入输出端的情况下,则VCCA和VCCB电流是uA级
那TXS0104没有问题,符合要求的。
您 好!
这个问题还是未能解决,
因为电流偏大的原因,我这边测量的输入端波形 ,发现不太正常,麻烦参考以下波形帮分析一下!
拆掉0104芯片后测量输入端波形是正常的,焊上0104后测量时二个通道均不正常,高电平先是由1.8V(正常)降至1.1V(不正常)左右!

您好,波形来看,像是电压从1.8V强行拉至1.1V。前端1.7V信号是直接接到TXS0104上吗?电流多大,走线长不长?
或者 简单的做个实验,方便信号发生器直接输出1.7V信号直接到TXS0104,看是否能正确输出?
谢谢您的回复!
A端和B端的信号是直接接到TXS0104上面;
A端1.8V域芯片为蓝牙I2S音频信号,使用了推挽和开漏二种IO输出模式均无改善;
B端3.3V域为海思HI3518主控芯片,接收来自蓝牙的I2S音频信号;
有个问题是:只有512KHZ时钟和16KHZ采样的输入输出波形被拉低,但信号I2S_RX【A2,B2】的输入输出波形正常,没有被拉低

您说的用信号发生器做实验,这个需要点时间飞线搭个环境测试一下!
那很奇怪,走线很长吗?TXS010x系列的器件最好走线不要太长。
将512KHZ时钟和16KHZ这两个通道的信号换到I2S_RX通道看是否正常?
其次,OE我看您电路中直接上拉到VCCA了,建议在上电期间,OE拉低使得IO保持在高阻态,当电压起来稳定之后再将OE拉高,再给IO 信号。
这样试试,是否能改善?
另外,您提到了使用TXS0104之后增加电流,是否有做什么动作?比如VCCB端电压是否有power down。
因为一旦VCCA在供电,VCCBpower down,那么VCCA到VCCB端会有漏电流产生。
谢谢!经过排查,问题现在应该比较清晰了!
大概原因是由于VCCB 到芯片端(HI3518芯片端的IO配置状态不对引起,只是还未修改软件来验证;
用示波器量16K采样信号,在上电一段时间内【3518还未配置好IO时】波形是正常的,但后面就变成以上不正常的波形了!
波形的畸变是3518的IO配置改变引起,这样估算,电流增大的原因可能也由此引起!
用示波器量16K采样信号,在上电一段时间内【3518还未配置好IO时】波形是正常的,但后面就变成以上不正常的波形了!
非常感谢您的反馈,大致可以判断是3518芯片端的IO配置状态不对导致的。
如果后续验证完,仍有问题,再反馈。