Part Number: TXS0108E
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245
TXS0108E看手册是可以用于开漏与推挽电路。
客户说其中一个信号是开集,开集和开漏什么区别,TXS0108可否用于开集电路的信号电平转换。
目前测试,zoom-fpga-FB 电平信号是3.3V, 但是zoom-FB电平信号是5V,实际测试是2.3v,是开集电路。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TXS0108E
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245
TXS0108E看手册是可以用于开漏与推挽电路。
客户说其中一个信号是开集,开集和开漏什么区别,TXS0108可否用于开集电路的信号电平转换。
目前测试,zoom-fpga-FB 电平信号是3.3V, 但是zoom-FB电平信号是5V,实际测试是2.3v,是开集电路。

您好,开集指的是open collector,指的是双极性晶体管的集电极开路,就叫开集, 和开漏的特点一样,也是必须接上拉电阻。
开漏指的是open drain,是场效应管MOS管的漏极是开路,所以叫开漏。
场效应管是电压控制元器件,输入阻抗大,没有电流从控制电流流出。但是双极型机晶体管是电流控制元器件,如果 像您说的是 开集电路的话,很容易烧坏电路。 所以很少有开集电路呢。您还是和客户再确认一下。
您好,我这边找了下电平转换器件,没有明确介绍哪些是可以应用于OC输出的应用。
我建议还是要实际验证下,带方向控制位的电平转换i器件要比TXSxx系列应用起来方便些,TXS的要求比如Vih,Vil以及对输入的要求,输出驱动能力也比较弱,所以建议您试试SN74系列的电平转换器件,比如8通道的SN74LVC8T245:
请问有PIN TO PIN替代的吗~替代0108的
方向控制的电平转换器件,8bit的我看了下封装基本上是在24pin。TXS0108是20 pin的,所以如果pin to pin替代的好像是没有的呢。
我看TXB系列的话能输出50mA啊,输出能力还可以呀。
您好,这个电气参数指的是最大可输出电流的能力。
它的驱动能力,我们需要参考的是Iol这个值,它只有uA级。带方向控制位的SN74x系列的电平转换可以达到几十mA的驱动能力。 TXS和TXB的驱动能力都很弱。