This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TXS0108E: 转换模式,转换速率,应用指南

Part Number: TXS0108E


应用场景:VCCA=1.8V;VCCB=3.3V

1.在使用TXS0108EPWR做SPI信号电平转,转换前1.8V侧SPI信号回环测试速率可达到50M, 而转换后3.3V侧SPI信号回环测试只能达到25M速率,具体可能是什么原因。

2.TXS0108EPWR芯片规格书宣称支持push-pull和open-drain两种模式,具体两种模式是如何区分实现的,电路设计上有何差异?

3.(VCCA=1.8V)VIH定义为1.6V~1.8V以及VIL 定义为0V~0.15V,如果A端输入信号幅值处于中间状态(0.15V<VI>1.6V),那么在B端会输出怎样的信号?

4.有什么方法可以扩宽VIH和VIL的范围,或者提高转换速率?

5.TXS0108EPWR芯片规格书宣称最大支持60Mbps,那个常规典型值(保证肯定支持)是多少?

  • 同时,我看到别的问题中有提到,VCCA=1.8V,TXS0108E芯片规格书宣称最大支持60Mbps,对应30MHz,改怎么理解(Mbps和MHz之间)对应关系?

  • 您好,

    后天我将详细看下您的问题

  • 您好,

    1、TXS0108E A侧和B侧线路走线会有迹线电容,同时TXS0108E 输入至输出内部也有电容,这些电容会减缓信号的上升沿和下降沿使得支持的信号速率下降。

    2、TXS0108E支持这两种驱动方式,但它不区分这两种驱动方式,push-pull驱动的话,驱动信号的边缘更快,这使得输出端的切换速度更快。

    3、TXS在其数据I/O处实际上没有严格的VIL/VIH限制,具体见[FAQ] Why are the TXS01xx VIH/VIL specifications so stringent?

    4、

    有什么方法可以扩宽VIH和VIL的范围,

    如上3 FAQ所述,TXS输出电压与输入电压具有直接依赖性,VIH/VIL条件需要严格以保持数字设备常见的足够的VOH/VOL电平。而TXS输出电压是在特定的输出电流下指定的。对于较低的输出电流,通过TXS pass-gate 晶体管的电压降将较低。

    或者提高转换速率

    根据TXS工作原理,这需加快其驱动信号的上升或下降沿或者说压摆率。

    5、这个由输入信号的上升/下降速度决定的,看下表格中pulse duration与 data rate的关系: 1 / 40 Mbps = 25 ns/bit, 1 / 60 Mbps = 16.7 ns/bit