This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74GTL2003: 输入电压异常上浮0.2V

Part Number: SN74GTL2003
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

我们在用电平转换芯片SN74GTL2003的时候
一侧是1.8V,一侧是3.3V,但是在调试过程中发现,在上电瞬间,1.8V会有一段时间过冲,大概2V左右持续25s左右然后回落到1.8,示波器波形如下图所示:

原理图:

经过实验,与其他的电路没有关系,将1.8V与GTL2003断开后,电压上电正常。
请问这个什么原因导致的。

另外还有一个,就是我的板子上另一个GTL2003是3.3和5V的电平转换,3.3V使用的是DC-DC,没有发现问题。

  • 您好,

    SN74GTL2003 在工作的时候,REF FET是导通的,因此VDD3V3电压会通过200K电阻到VDD1V8产生一个uA级的电流流到VDD1V8,VDD1V8电源需要有能力吸收这个电流,我想可能是VDD1V8电源的问题,我需要向我们的电源工程师确认下TLV1117是否可以处理这个电流

  • 您好
          如果是因为这个uA级的电流引起的电压浮高,那么25S左右之后又恢复正常是什么原因呢?是被其他器件吸收了吗?
          是否改动某个被动器件能验证一下您说的这个电流的问题,有什么好的建议吗?

  • 看TLV1117内部框图,它是不能吸收这个电流的

    您可以在SREF管脚旁加个电容吗看是否有改善?或者您可以给VDD1V8换个开关电源测试一下,看下是否是供电电源不能吸收电流的问题?

    那么25S左右之后又恢复正常是什么原因呢?是被其他器件吸收了吗?

    有可能是被I/O上的上拉电阻吸收了

  • 刚注意到1.8V侧没有上拉电阻,您加上上拉电阻看怎样?低压侧在低侧器件的输出接口为开漏输出或其输入的漏电流 大于 1 uA时 需要接上拉电阻。