Part Number: SN74GTL2003
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117
我们在用电平转换芯片SN74GTL2003的时候
一侧是1.8V,一侧是3.3V,但是在调试过程中发现,在上电瞬间,1.8V会有一段时间过冲,大概2V左右持续25s左右然后回落到1.8,示波器波形如下图所示:
原理图:

经过实验,与其他的电路没有关系,将1.8V与GTL2003断开后,电压上电正常。
请问这个什么原因导致的。
另外还有一个,就是我的板子上另一个GTL2003是3.3和5V的电平转换,3.3V使用的是DC-DC,没有发现问题。