Part Number: TXS0108E
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108
TXS0108E
VCCA=3.3V ; VCCB=5V
使用信号发生器发送100kHz方波信号至VCCA端作为PWM输入信号,输出信号有明显的上升过程,但不是在整个上升阶段,具体波形如下图所示:

红色为信号发生器波形,输出至VCCA侧,绿色为VCCB侧输出波形,输出侧无负载情况下测得(开路)
原理图如下:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是什么驱动接口?push-pull 还是OD?请注意 TXB0108不适用与OD驱动接口:

另外,因布线长度较长、连接器等而具有较高容性负载的应用,需要具有较强输出缓冲器的器件。请参阅下面截图:
更多信息见:
| 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项 |

TXS和TXB 容性驱动能力差不多,如果因较高容性负载改变方案,不建议换TXB0108;
为什么我的PCB上电后,即使没有输入和输出,该芯片的两侧IO均为高电平?
因为内部有 Rpua and Rpub 上拉,如下截图所示,更多信息见:A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators