Part Number: LSF0204
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXB0104

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
1、此芯片可以用来转换SPI信号。
你说的是下面截图处吗,是的,这里是打印错误,应该是逗号。

2、升压转换在高压侧始终需要接上拉电阻,在低压侧输出为开漏输出或 其输入的泄漏电流大于1uA时 才需要上拉电阻。
3、测试时,你是否在3.3V输出侧接上拉电阻?
更多 LSF系列电平转换芯片工作原理请查看下面视频:
转换芯片两侧都没有接上拉电阻,所以现在板卡使用不了LSF0204芯片了吗?
应该是这个原因造成的。
是否有可以PIN TO PIN替代且不用加外围上拉电阻的的芯片推荐直接使用的?
看下TXU0304
TXU0304 好像还不能兼容你现在的原理图应用,因为它是固定方向的,只有第4通道是从B端到A端,因此只能应用于MISO,而在你的应用中MISO是在第2通道。

没有其他方案推荐给你了,换方案的话,建议查看下面FAQ:
还有一个问题是LSF0204也是支持推挽功能的,为什么我直接用CPU将SPI没四个管脚都调到最大10mA的驱动能力,也无法进行正常的电平转换呢?
如上所述,在高压侧始终需要接上拉电阻,在低压侧输出为开漏输出或 其输入的泄漏电流大于1uA时 也需要上拉电阻。