This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LSF0101: 在实际使用中无法达到说明书中描述的最大传输速率

Part Number: LSF0101
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204,

 说明书中描述的30pF负载,250欧姆上拉电阻的条件下,传输速率可以达到100Mbps。

在实际使用中发现,在30pF,250欧姆负载条件下,进行1.8V至3.3V的电平,输入信号100Mbps时输出高电平只能达到2.2V左右。在输入信号下降到40Mbps时,才可以输出比较完整的3.3V高电平。

请问说明书中所描述的最大传输速率是否未考虑信号的完整性?

想要完整的传递信号,最大速率是否需要按照此公式计算?

  • 您好,

    datasheet 中30pF 负载应该指I/O接口上总的电容,包括接口输入电容、PCB 迹线电容,如果有connector,也包括connector 引入的电容。如果你测量时外接了30pF电容,那么总的电容肯定超出了最大要求30pF电容。一般为了达到较大速率,会尽量缩短走线距离,以减小I/O线上的寄生电容。

    是的,使用此公式估算。

  • 感谢解答。

    还有几个疑问请教您一下:

    (1)那按照估算公式,在I/O接口上总电容30pF,250欧姆上拉电阻的条件下,最大传输速率应该为44Mbps,与我测试波形相似。所以说明书中所提到的该负载条件下最大传输速率能达到100Mbps,是否可以理解为在100Mbps速率下所传输的高电平信号并没有达到绝对的高电平?

    (2)在说明书中所描述的超过100MHz的最大传输速率都是指在不考虑信号完整性的情况下所达到的速率?

    (3)在LSF0204说明书中图12-4给出了160欧姆,50pF条件下的传输波形,根据前边的公式计算的话最大传输速率应该为20.8Mbps。图12-4中的波形可以看到传递100MHz的信号时,高电平可以升到3.3V,与测试结果差别很大,请问这个图是否有误呢?

  • 您好,能帮忙看一下上边这几个问题么?

  • 很抱歉,今天来不及了,明天我会具体看下你的问题。

  • 好的,麻烦了

  • (1)那按照估算公式,在I/O接口上总电容30pF,250欧姆上拉电阻的条件下,最大传输速率应该为44Mbps,与我测试波形相似

    按照估算公式,30pF 电容、250Ω上拉电阻,我计算的最大传输速率是22.2Mbps ,或者11.1MHZ,不是44Mbps。

    即 1/(6*30pF*10^(-12)*250)=1/45 *10^9=22.2Mbps

    datasheet 中说的 升压传输最大到100Mbps,应该是在不考虑信号完整性的情况下,实际应用的话应使用公式1 估算。

    升压传输与降压传输可以支持的最大速率不一样,公式1是用来估算在LSF0101升压传输中的速率的。

    LSF0101与LSF0204也不一样,具体见:Voltage-Level Translation With the LSF Family (Rev. B)

    在 LSF0204 datasheet 中没有给出上述公式1,这个公式1 应该不适用LSF0204 。

    与测试结果差别很大,请问这个图是否有误呢?

    你是使用LSF0204 进行测试的吗

x 出现错误。请重试或与管理员联系。