Part Number: LSF0101
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204,
说明书中描述的30pF负载,250欧姆上拉电阻的条件下,传输速率可以达到100Mbps。
在实际使用中发现,在30pF,250欧姆负载条件下,进行1.8V至3.3V的电平,输入信号100Mbps时输出高电平只能达到2.2V左右。在输入信号下降到40Mbps时,才可以输出比较完整的3.3V高电平。


请问说明书中所描述的最大传输速率是否未考虑信号的完整性?

想要完整的传递信号,最大速率是否需要按照此公式计算?