This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我打算选用SN74AHC1G08该与门芯片。看到它最小工作电压为2V,但电源上电会有上升时间,不会一下子到2V。
我的问题是,2V之前,它的逻辑输出默认是高压还是低呢?这在我的应用中非常重要,我希望是低。
非常感谢!
您好,
对于上电期间的状态,该芯片是无法保证对应的状态的。
对于一般应用,您可以尝试输入为低电平并且输出下拉,以减少输出的跳变。
对于严格要求的应用建议您使用三态输出或者上电三态输出的器件。
图1 输入都是0,上电期间,输出保持零
图2 输入都是1,电源到850mV以前都是低,以后则是高
我在官网查到了我在用芯片的spice模型,仿真结果发现,上电期间输出是没有问题的。
这个spice模型可行吗?