您好:
我打算选用SN74AHC1G08该与门芯片。看到它最小工作电压为2V,但电源上电会有上升时间,不会一下子到2V。
我的问题是,2V之前,它的逻辑输出默认是高压还是低呢?这在我的应用中非常重要,我希望是低。
非常感谢!
您好,
对于上电期间的状态,该芯片是无法保证对应的状态的。
对于一般应用,您可以尝试输入为低电平并且输出下拉,以减少输出的跳变。
对于严格要求的应用建议您使用三态输出或者上电三态输出的器件。
我们对于上电要求比较严格,因为是激光器。
我在输出端预留个电容,到时调试看看。
另外,三态的与门芯片,上电时是拉低还是高阻呢。
目前TI没有对应的三态与门,您可以参考其他品牌。上电状态取决于具体的芯片配置,如果是高阻,后方对地下拉可以实现低电平。
图1 输入都是0,上电期间,输出保持零
图2 输入都是1,电源到850mV以前都是低,以后则是高
我在官网查到了我在用芯片的spice模型,仿真结果发现,上电期间输出是没有问题的。
这个spice模型可行吗?
是可信吗
前面已经给您解释过了。
好的。那就是,这个仿真模型有问题,上电期间的状态按您说的实际是不确定的。仿真结果不对。
仿真不一定能体现所有真实的情况,您的仿真条件也不能代表所有的启动情况。对于严格要求的应用建议您使用三态输出或者上电三态输出的器件。