您好:
请问下面这种图,将D和Q反连接到了一起,那D的电平是高还是低啊?我最近改以前同事的电路(我们也是电源按键类的),看到他这里也是这样连接的,但不太理解。
按照下面的真值表,按键按下后,4013芯片的CLK上升沿,然后Set和reset都是0,但是D的电平是啥呢,因为它跟Q反连接到一起了呢,而Q反是个输出啊。
非常感谢。
您好:
请问下面这种图,将D和Q反连接到了一起,那D的电平是高还是低啊?我最近改以前同事的电路(我们也是电源按键类的),看到他这里也是这样连接的,但不太理解。
按照下面的真值表,按键按下后,4013芯片的CLK上升沿,然后Set和reset都是0,但是D的电平是啥呢,因为它跟Q反连接到一起了呢,而Q反是个输出啊。
非常感谢。
您好,目前我们在对CD4013B的仿真及测试过程中发现,CD4013B芯片的标称静态功耗为<2uA,实测静态功耗(只给电源管脚供电,其他管脚悬空测试)为831uA,为什么会出现这样的差异?测试环境:供电电压12V,常温环境下测试。项目紧急,望早日答复,感谢支持。
请问TINA仿真CD4013型号的D触发器电源和地引脚隐藏了怎么接?是默认接了吗?
您好,
有一个关于Clk上升沿时间的疑问,请支持,谢谢。
CD4013B供电电压为5V:
1.从CD4013B的规格书中可以看到trCLmax=15us,这里的trCL指的是Clk从0升到1的时间吗?如果是的话,那和fCL的频率范围有点矛盾呀。如果按照trCLmax=15us,那CLK的时钟频率最快频率=0.3MHz,达不到7MHz啊,是我哪里搞错了?
2.为啥规格书里面trCLmax=15us,而tr=20ns,这两个参数是同一个参数吗?如果不是trCL和tr分别代表啥信号的上升沿…
我使用一个CD4013B(双D触发器)搭建了一个二分频电路,两路输入方波的相位差90度,但是分频后的两路方波输出相位差却不是90度,请问这是什么原因?输入是由OPA2211构成的过零比较器产生的两路正交方波信号。
请问CD4013B的CLOCK管脚所接的时钟信号在芯片供电为15V时需要达到多少伏才能被识别为上升沿?
CD4013B的CLOCK管脚的逻辑高阈值与供电电压有关吗?我在实际实验的过程中,CD4013采用15V供电,而CLOCK管脚采用5V的TTL电平,发现电路的输出不正常,请问是否为CLOCK管脚电压过低导致?