This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:输出通道串联滤波器设计

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA4230, INA4235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484337/ina3221-output-channel-series-filter-design

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件: INA4230INA4235

工具与软件:

尊敬的先生/女士:  
大家好、我有计划使用 TI.INA3221 监控芯片解决方案来实现相对液体检测功能。
对于每个监控器通道相对输出噪声滤波器器件、最新数据表中似乎没有任何串联电阻器公式信息。  
所以,如果你有任何反馈,请帮助审查和欢迎在这里,非常感谢!   
谢谢、此致  
作者:Neil Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neil、

    数据表的第8.4.3节讨论了此器件的输入滤波。 因为如果是输入偏置电流电平、则需要将滤波电阻器保持在10Ω 或更低、以避免较大的误差。  

    如果您的应用需要更高的滤波电阻器、则可使用我们更新的多通道器件之一、即 INA4235或 INA4230。 这些器件支持4个通道、且具有较低的输入偏置电流、从而支持高达100Ω 的滤波电阻器。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:  

    得到它和感谢您的答复串联电阻器,我还有一个 问题要问作为列表:

    =>如何 选择 C_FILTER 设计标准? 根据第8.4.3节、建议的范围介于0.1uF 到1uF 之间。  

    => R_FILTER 和 C_FILTER 是否有任何调整公式、当前的原理图设计是否有利于实现?  

    请帮助澄清和打你!!  

    此致  

    Neil Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil:

    输入滤波是可选的、但您使用的值组合将取决于您尝试滤除的噪声。 有一些非常方便的计算器可以提供帮助、例如这个: https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-low-pass-and-high-pass-filter

    若要确定要使用的电容、只需输入10Ω(或更小)的电阻、然后输入-3dB 截止频率、即可计算出电容值。 只需确保电容处于建议范围内。  

    此致、

    Mitch