This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:OPA2277&Amp;OPA2192输出特性

Guru**** 2782375 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478009/opa2277-opa2277-opa2192-output-characteristics

器件型号:OPA2277
Thread 中讨论的其他器件: OPA2192

工具与软件:

当 Nch-FET 连接至 OPAMP (OPA2277、OPA2192)的输出时、Nch-FET 可能会振荡。 OPA2277可能会出现振荡、但 OPA2192没有、因此我正在查找描述 OPA2277和 OPA2192输出特性(阻抗、电容、电感)的数据表或 S 参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichi-san:

    [报价用户 id="384059" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478009/opa2277-opa2277-opa2192-output-characteristics ]OPA2277可能振荡、但 OPA2192没有、

    该电路说明表明这两个电路都可以是 V-I 转换器类型。  

    OPA2277的 GBW 接近1MHz、而 OPA2192的 GBW 接近10MHz。 这是两种完全不同的放大器。 您无法通过概括比较来比较运算放大器的性能。  

    运算放大器振荡与闭环内您的电路中存在的额外极点有关。 通常、有一个电阻器连接到 NMOS 栅极、V-I 电路对 Vgs 和 Vgd 生成的额外极点以及反馈电路中的整体相位滞后敏感。 因此、苹果与橙色的比较在本例中不适用。 要了解差异、需要交流环路分析性能。  

    如果您能提供原理图、我很乐意分析电路、并向您提供出现振荡(在 OPA2277中)和 OPA2192中不存在的根本原因。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    请告知我2022年至2025年期间 OPA2277UA 是否有任何 PCN 通知、适用于工厂变化或流程变化。 提前感谢您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichi-san:

    [报价 userid="384059" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478009/opa2277-opa2277-opa2192-output-characteristics/5687008 #5687008"]有关2022年至2025年 OPA2277UA 工厂变更或工艺变更的任何 PCN 通知。

    是的、OPA2277UA 在3/23上发布了以下 PCN。 这意味着当前的 OPA2277UA 是 PCN 之后的 Si 设计(可能是在 PCN 之前的库存耗尽的情况下)、输出特性与 PCN 之前的 OPA2277UA 产品略有不同。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5042/PCN20230228008.1.pdf

    所有运算放大器都对驱动容性负载敏感、无论天气如何、输出端是否是寄生负载或实际容性负载(Cload 值取决于运算放大器的输出特性)。 但是、如果运算放大器得到适当的补偿、它将适用于该应用。  

    如果您可以向我展示原理图、就可以针对 V-I 应用补偿 OPA2277UA 的反馈环路。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您分享 PCN 信息。

    请注意、出于保密原因、我们不能透露电路图。

    此外、请允许我确认以下事项。

    -您说过 PCN 之后的输出特性与 PCN 之前的 OPA2277UA 产品略有不同、这是否意味着输出阻抗和电抗发生了变化?

    -您是否有可能披露​​已更改的特定数值?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichi-san:

    -您是否可以披露​​已更改的特定数值?

    主要差异反映在新型 OPAx277产品的开环输出阻抗和 UGBW (单位增益 BW)上。  

    全新 FAB OPAx277的开环输出阻抗在4kHz 至3MHz 范围内较低、在大约2.5MHz 时 UGBW 略高。 这些是不同的。 如果运算放大器的应用在驱动容性负载、则需要根据电路配置注意 UGBW 附近的额外极点。 我无法评论、因为我没有您的原理图。   

    如果您有其他问题、请告诉我。 我将关闭该查询。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我无法提供电路图、但在 OPAMP 之后安装了一个 Nch-FET、用于放大直流电压、但由于 OPAMP 的差异、该 Nch-FET 在高频下振荡。 我可以了解运算放大器的输出阻抗是否因 PCN 差异而不同。 感谢您提供数据。
    此致。