This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA500:PSpice 模型

Guru**** 2384940 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484364/ina500-pspice-model

器件型号:INA500
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

您好!

我曾尝试在 PSpice for TI 上针对 INA500A 和 INA500B 进行简单仿真。

对于 INA500A、似乎 G=2 、而不是  G=1。

另一方面、INA500B 的工作情况符合我的预期、G=0.5。

此外、如果我将信号源的正输入固定为 GND、则会得到"第1节中没有数据值"  

对于 INA500B、则可以说是完美的。

我怀疑 INA500A 库存在一些问题。 请帮助修复它。

PSpice for TI 版本是最新版本23.1-2024-S001。 库已更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    我已经在最后确认了这一点、对于此器件的网表、我看到有些奇怪。

    我将努力更新此文件、并在我推送更新文件时在此处告知您。

    与此同时、如果您需要立即仿真结果、TINA-TI 网络表似乎工作正常。

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Gerasimos。

    我等待您的更新、然后也将尝试 TINA-TI。

    此致、