请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA500 Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI
工具与软件:
您好!
我曾尝试在 PSpice for TI 上针对 INA500A 和 INA500B 进行简单仿真。
对于 INA500A、似乎 G=2 、而不是 G=1。
另一方面、INA500B 的工作情况符合我的预期、G=0.5。


此外、如果我将信号源的正输入固定为 GND、则会得到"第1节中没有数据值"
对于 INA500B、则可以说是完美的。
我怀疑 INA500A 库存在一些问题。 请帮助修复它。
PSpice for TI 版本是最新版本23.1-2024-S001。 库已更新。