This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6232:电路设计问题

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6222, THS6232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1485500/ths6232-circuit-design-issues

器件型号:THS6232
主题中讨论的其他器件:THS6222

工具与软件:

RT1和 RT2 249 Ω 在 THS6232的电路设计中有哪些作用? 我们之前在 THS6222的设计中没有使用这两个电阻器、因此电路功能正常。 我们可以在 THS6232的电路设计中移除这两个电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    这些电阻器 Rt1和 RT2是输入端接电阻器。  我们在 EVM 上使用这些电阻器为 THS62x2电路提供正确的输入共模电压、驱动放大器输入端的直流值。

    此操作不是必需的。  为了进行评估、最好让该子电路通过测试点检查输入共模电压。  VICM 应为1/2 Vs。  THS6222和 THS6232上的内部共模缓冲器将设置适当的 VICM。  EVM 子电路有助于了解操作并启用输入端接。

    只要您知道您的输入共模已正确设置为1/2 Vs、就不需要这些电阻器 Rt1和 RT2。

    此致!

    ALEC