主题中讨论的其他器件:TLV9001、 TLV9061、TLV9002
工具与软件:
你(们)好。
当使用 TLV9001作为电压跟随器时(如电路图中所示)、
是否有办法将频率特性从100Hz 改进到100kHz?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢 您的支持。
>噪声是否来源于输入信号、还是由运算放大器添加?
噪声信号出现在输出信号中。
>请提供电压跟随器的系统要求
输出电压必须输入到下游器件、包括运算放大器的温度特性。
此外、还需要稳定的频率特性。
在此电路中、必须将大约10kHz 的相位裕度提高到至少60°。
如果我继续使用这款运算放大器 IC 和 RC 滤波器、是否有可能改进
通过添加电路(如相位补偿电路)来验证频率特性?