This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:如何改进 FRA

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, TLV9001, OPA397, TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483462/tlv9001-how-to-improve-fra

器件型号:OPA397
主题中讨论的其他器件:TLV9001TLV9061、TLV9002

工具与软件:

你(们)好。

当使用 TLV9001作为电压跟随器时(如电路图中所示)、
是否有办法将频率特性从100Hz 改进到100kHz?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:OPA397

    工具与软件:

    你(们)好。

    如电路图中所示、使用 OPA397作为电压跟随器时、
    是否有办法将频率特性从1kHz 改善到200kHz?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用较小的电容器还是较大的电阻器? 您的实际应用是否真正有470nF 的负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实现了一个 RC 滤波器、以提高叠加在 OPA397输出电压上的噪声水平。
    增大电阻可以改善频率特性、但这使得无法满足
    下游器件的输入电压规格。

    除了更改 RC 滤波器常数之外、有没有其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声是来自于输入信号、还是由运算放大器添加?
    在第一种情况下、对输入信号进行滤波。 在第二种情况下、使用更佳的运算放大器(不如 RC 滤波器便宜)。

    TLV9001和 OPA397 在1kHz 下的额定测试条件为30和6.5nV/√Hz 以及某些其他测试条件。 您的实际要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯的持续支持。

    山本山

    请提供电压跟随器的系统要求、以便我们为您选择和配置合适的器件。

    谢谢、Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的支持。

    >噪声是否来源于输入信号、还是由运算放大器添加?
    噪声信号出现在输出信号中。

    >请提供电压跟随器的系统要求
    输出电压必须输入到下游器件、包括运算放大器的温度特性。
    此外、还需要稳定的频率特性。
    在此电路中、必须将大约10kHz 的相位裕度提高到至少60°。

    如果我继续使用这款运算放大器 IC 和 RC 滤波器、是否有可能改进
    通过添加电路(如相位补偿电路)来验证频率特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    该噪声是模拟噪声还是实际噪声? 噪声是什么? 可能是振荡?  

    如果说明了电路的目标、我们可以帮助您更好、更快地获得分辨率。 如果我不得不猜测、这是0.5V 基准缓冲器、我会询问负载电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。


    0.5V 是电流检测 IC (INA296)的 REF 端子的输入、该端子测量直流/直流转换器在100kHz 时的开关电流。
    100kHz 噪声分量叠加在电压跟随器的输出电压上。
    我担心100kHz 左右的相位裕度不足、可能会出现振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本市

    一种方法是使用更快的运算放大器(如 TLV9061 (10MHz))并消除输出负载。 输出阻抗 低频时非常低; 100kHz 时平滑上升至刚好超过1欧姆。

    您可以继续保留 TLV9001。 100k 现在是0.16欧姆。 输出 Z 中的相移很平滑、表明这是一个良好的相位裕度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    您建议的解决方案很有效、但由于电路板布线很困难、我想采用图中所示的解决方案。
    在该电路中、当使用 TLV9002和 OPA397时、电流检测 IC (INA296)的 REF 端子电压为何偏离约20mV? 此外、以这种方式使用运算放大器时、是否有需要注意的点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先移除 R14、R18;这些电阻会使电流变为 Vos /10、从而使输入电压发生很大变化、而且输出电压误差会稍有减小。

    U1和 U6应消除0.5V Vref 和0.5V Vref 误差