This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:CP0值导致 ECS_N 在 SCLK 下降沿之后下降?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1485896/pga280-cp0-value-to-cause-ecs_n-to-fall-after-sclk-falling-edge

器件型号:PGA280

工具与软件:

我在该 E2E 主题中跟进: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1470875/pga280-what-is-the-minimum-and-maximum-time-delay-between-falling-edge-sclk-and-falling-edge-ecs_n-output-on-gpio

我的客户在问这些问题。

PGA280规范(SBOS487B-2009年6月- 2020年3月修订、第24页)表明、CP0 =1会导致 ECS_N 在 SCLK 负沿或下降沿之后下降(从第7.4.1.1节)。 您在上一篇文章中链接的应用手册表明、CP0 =0会导致 ECS_N 在 SCLK 负沿或下降沿之后下降(图5)。

哪种文档是正确的? 我的客户希望 使用 SCLK 下降沿、那么 CPO 应该设置为0还是1?

 此外、本应用手册的图5将 ECS_N 设置为在 SCLK 的上升沿生效。  我们是否有 更好的 ECS_N 图、该图显示了 SCLK 下降沿与 ECS_N 置位之间更准确的 Tpd?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、  

    感谢您指出令人困惑的命名规则、我将更新文档。  
    我始终认为示波器捕获的数据比我所做的绘图和文字多、因为一个是真实数据、其他一切都可能会有人为错误、因此、如果我们进行比较:  

    我在时钟的负边沿绘制了1个字节命令、8个时钟脉冲(时钟极性为):  

    CP = 0在正 SCLK 之后置位 ECS (如虚线所示)、如数据表(SBOS487B)中所述:  

    因此、我将更新本文档中的措辞 、通过 SPITm进行 PGA280通信 

    从:"当 CP0位(时钟极性)被设定为"0"时、ECS 下降在时钟的负边沿上。 如果 SP0设置为"1"(在寄存器2中)、它将在前一个上升沿下降。"

    更改为:"当 CP0位(时钟极性)被设定为'0'时、ECS 下降在 变为高电平 进行采样。 If C P0设置为"1"(在寄存器2中)、它将随 p 下降 使负时钟边沿恢复 "  

    在我之前的背景下、我意识到我之前的回应没有意义。 我将在那一篇文章中提及这一帖子。  

    我们没有 CLK 和/ECS 信号之间的 TPD 时序的放大版本、但可以假设它非常小(几乎立即)。  

    祝你一切顺利!
    Carolina