This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3541:有关 TLV3541DBV 封装高度的问题。

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6611, TLV3541, LMH6618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471216/tlv3541-question-about-tlv3541dbv-package-height

器件型号:TLV3541
主题中讨论的其他器件: LMH6618、LMH6611

工具与软件:

大家好、

我的一位客户面临着使用 TLV3541DBV 的新产品大规模生产的挑战。

他们意识到、如果  TLV3541DBV 封装高度是最大值(1.45mm)、则器件封装触碰产品盖。
封装高度为1.35mm、则可以支持它们。  

您知道 达到最大值的概率是多少?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

      我发现与一般 TI 封装信息相比、您提到的数据表中1.45mm 的答案存在冲突

     

      我会再次咨询我们的封装专家、并很快与您联系。

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我会等你的答复。

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

     感谢您的耐心。 我问了我们的封装专家、DBV 高度为1.45mm、正致力于修复我之前指出的一般 TI 封装站点。 我正在研究电子邮件线程中封装达到最大值的可能性、该概率将很快更新。

     我们有两款器件、它们具有相同的引脚布局和封装、但厚度更薄、最大为1.1mm (SOT-23 THN)。 主要区别在于这两个器件都不是 FET 输入放大器、因此与 TLV3541相比、它们的输入偏置电流更高、但失调电压更低。 如果客户不使用高电阻值电阻器、则这些器件可用于其应用、作为替代产品:

     下面是比较 TLV3541与 LMH6618和 LMH6611的链接:

    https://www.ti.com/compare-products/?id=72&type=GPT&partList=LMH6611,LMH6618,TLV3541&columnList=89,480,1261min,1261max,23typ,512,511,22typ,967typ,7typ,1typ,2max,78,2192,1498,1192,2954,261006,2955,261011,1811,1130,3247max,743typ,451typ,1184,1185,1186,-4</s>512,511 78,2192149811922954261006,2955261011,181111303241,184,1185118

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    非常感谢您的确认。

    我了解到 DBV 封装的最大高度是1.45mm 而不是1.2mm。

    同样感谢您对采用较低高度封装的替代器件的建议。

    我再问你一次吗?
    您是否知道  TLV3541DBV 封装高度达到最大值(1.45mm)的概率是多少?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

      我问了包装专家,还没有收到一个关于概率的答复。 我将再次向他们发出 ping 命令、让您知道。

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    非常感谢您的大力支持。

    我明白了。 我会等你的答复。

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    很抱歉、我忘记告诉您以下信息。

    由于客户即将进行大规模生产、您能否在2月14日前提供您的答案?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

     感谢您告知我、封装团队需要更多详细信息、并正在寻找这个答案。 我应该能够在明天(星期五达拉斯时间)获得最新消息。  

    此致、感谢您耐心等待、

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

     我们确认这些器件来自封装高度最大为1.25mm 而不是1.45mm 的 A&T 站点。 我们所有的 A&T 站点都设置了1.45mm、这就是为什么出现混淆的原因。  

      因此、 TLV3541IDBVT 和 TLV3541IDBVR 的最大封装高度 为1.25mm。  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    非常感谢您的大力支持。

    我了解到 TLV3541IDBVT 和 TLV3541IDBVR 的最大封装高度为1.25mm、因为这些器件的封装(DBV)在指定的 A&T 站点组装、在该 AT&T 站点组装的 DBV 封装最大高度为1.25mm。

    我的理解是否正确?

    我可以在下面询问您其他问题吗?

    问题1。
    是否有可能为 TLV3541IDBVT 和 TLV3541IDBVR 添加新的组装/测试站点?

    问题2:
    如果问题1的答案是肯定的、是否发布了 PCN 来通知添加了新的 A&T 站点?

    问题3。
    如果添加了新的 A&T 站点?是否有可能将封装最大高度增加到1.45mm?

    您能否回答以上这些问题?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

     我很抱歉耽误了几天的时间。

     编辑:我会仔细检查,并在明天回到你。  

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA

    非常感谢您的大力支持。

    有。 我会等你的答复。

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

     感谢您的耐心。 我咨询了我们的项目经理、没有计划 为 TLV3541IDBVT 和 TLV3541IDBVR 添加额外的组装/测试站点。

    1. 可能会添加。  
    2. 是、对于此器件的变更或添加组装/测试、将发布 PCN 以通知客户。
    3. 根据添加的 A/T 站点、这是可能的。  

      编辑:再与另一个项目经理核对未来的计划。 我应该能够在本周中进行最后确认。

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    非常感谢您的大力支持。

    我理解了这些答案、我将等待您的最后答复。

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

     很抱歉耽误你的时间。 最后一个答案是、可以添加一个新的组装/测试点、并将 CPK 分析设置为1.45mm。 添加组装/测试站点时将发布 PCN。  

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    这是没有问题的,非常感谢你真正强大的支持。
    我明白了。

    再次感谢您、此致、
    和也。