Other Parts Discussed in Thread: INA193
工具与软件:

大家好、团队成员:
我们将在10Vrms 下执行150kHz 至230MHz 范围内的 HF 测试(感应传导干扰测试)。 在本测试中、我们使用一个钳位、而电缆(非屏蔽)放置在钳位内部并为 HF 淋浴。
我们在 INA+和 INA-上连接了一个4.02欧姆的分流电阻器。 为了保护输入免受瞬态事件的影响、请使用100 Ω(MELF)的串联电阻器连接双向 TVS 二极管。
~、我们还有2个10 m Ω 10mA 电流发生器环路与一个分流电阻器(4欧姆)焊盘连接。 根据应用、电流应介于20mA~23mA 之间。
此外、在输入端扼流圈和滤波电容器与1.5K 和1uF 的 INA193 O/P RC 滤波器一起连接。
问题:
- 注入 HF 电流降至20mA 以下
- 它失败的 HF 频率为100MHz 至230MHz
需要帮助:
- 除了提到什么之外、还包括可添加的量的滤波元素
- 低频噪声的应用
- INA 的带宽为500kHz、为什么它在注入时仍然不反对 HF 噪声?