请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA849 工具与软件:
您好!
INA849仪表放大器的最小有源负载阻抗是多少(即最小 Rload)?
数据表中提供的 Rload=10k Ω 时的电气参数。 是典型值吗? Rload=2千欧还是更小、甚至是1千欧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ilya:
数据表中的输出短路电流规格是输出连接到 Vs/2 (在这种情况下为接地)时的条件。 这是放大器可以拉取或灌入的最大输出电流、但输出将饱和。 您使用的计算方法将提供一定的保护频带、并且适用于输出摆动至电源轨的条件。
对于最小负载电阻、我建议使用大于625欧姆的负载、请参阅下图、其中显示了不同负载配置下 THD 与频率的关系。

如果您还有其他问题、敬请告知。
谢谢!
此致、
Ashley