This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:最小负载阻抗

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487748/ina849-minimum-load-impedance

器件型号:INA849

工具与软件:

您好!

INA849仪表放大器的最小有源负载阻抗是多少(即最小 Rload)?

数据表中提供的 Rload=10k Ω 时的电气参数。 是典型值吗? Rload=2千欧还是更小、甚至是1千欧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilya:  

    您的应用的预期输出摆幅范围是多少? 您使用什么电源电压?  负载阻抗越低、 输出电流越高、这将 限制可用的输出摆幅范围。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    所需的输出摆幅范围约为300mVpk-pk。 在任何情况下、不得超过1Vpk-pk。 电源电压=+/- 5V。 在我的计算中、我取了最大输出电流- 34mA 并将其除以因子10。 因此、5V/1.5k Ω 3.4mA = 1.5k Ω。 是这样吗?

    此致、

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilya:

    数据表中的输出短路电流规格是输出连接到 Vs/2 (在这种情况下为接地)时的条件。 这是放大器可以拉取或灌入的最大输出电流、但输出将饱和。 您使用的计算方法将提供一定的保护频带、并且适用于输出摆动至电源轨的条件。  

    对于最小负载电阻、我建议使用大于625欧姆的负载、请参阅下图、其中显示了不同负载配置下 THD 与频率的关系。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley