This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1108EVM:低频/直流耦合的 S 参数

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1108EVM, TRF1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469557/trf1108evm-s-parameters-for-low-frequencies-dc-coupling

器件型号:TRF1108EVM
主题中讨论的其他器件: TRF1108

工具与软件:

您好!  

我计划将 TRF1108EVM 与 Xilinx RFSoC 结合使用、将 DAC 的输出转换为单端输出。 我计划在基带使用 PAM 信号、因此我会想知道我的应用是否允许交流耦合。 遗憾的是、我在论坛上可以找到的 S 参数仅只能通过100MHz 来表征、而数据表提到"近直流"作为较低频率的截止频率。  

能否了解交流耦合到较低频率的特性?  

TRF1108的一个文档中还提到、可以针对直流耦合请求 BOM 更改。 是否有适用于这种情况的测量数据?


此致、

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    只是为了确认和澄清一下、是否需要一些低 kHz 频率或直流、意味着0Hz 直流?

    Keyur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    一些低 kHz 频率就已经很好了、因为如果高通截止频率不是太高、交流耦合本身应该不是我们的应用中的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    下面是带100nF 交流耦合电容器的 SSD21…… 请告诉我这是否有帮助/足够。

    下面是 Pout =每个子载波-4dBm 时的 OIP2和 OIP3数据

    Keyur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyur:  


    感谢快速响应。 我对第一幅图(Ssd21)最感兴趣。  

    在所示的图中、很难看到 S 参数的测量频率下降到哪个频率。 我在这篇文章中找到了一些 S 参数: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426082/trf1208-s-parameter-files-for-trf1108-and-trf1208、其特征可追溯到100MHz。  

    最好能够了解低至理想情况下低 kHz 频率(即10kHz、产品页面上提到为 fmin)的频率性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们马上回来、Dennis。

    Keyur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyur:  

    我想知道是否有与此相关的任何更新?  

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    很抱歉耽误时间... 我们仍在研究这一问题、很快就会回来。

    Keyur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我根据要求为 TRF1108获得了100kHz 至15GHz 的 S 参数、它们连接在一起。 我无法以任何较低的频率获得数据、因为我们在这里的测试设备无法低于此值进行校准。

    您是否也需要在低频率下进行线性度测量?e2e.ti.com/.../TRF1108_5F00_S_2D00_parameters_5F00_100kHzto15GHz_2800_1_2900_.s3p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gideon:  

    谢谢、这将会很有帮助。 我认为我们不需要任何额外的测量、否则我会回到您的身边。