This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:饱和错误

Guru**** 2592270 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477780/opa836-saturation-error

器件型号:OPA836

工具与软件:

你好

我正在使用两个 OPA836仿真设计、第一个用作差分放大器、它馈入 Sallen Key 单元。

第二级输出的饱和值比第一级低得多、但远低于电源电压。

这只在正摆幅上发生、在负摆幅上、Sallen Key 输出正确地达到负电源电压。

我尝试了使用 PSpice 和 TINA TI 对其进行仿真、结果相同。

如果仅模拟一个 OPA836用作缓冲器、则也会显示出相同的行为:如果我在输入路径中放置一个串联电阻器、并且如果我在反馈路径中放置一个电阻器、则影响会减小(增益 stil 保持1)

我没解释过、因为根据数据表、输入阻抗应该很高、所以串联电阻不会产生影响。

实际上、似乎有电流流入 OPAMP 输入端、导致压降。

我也尝试复制它测试了一个真实的电路,但我没有得到相同的行为。

这是仿真文件

e2e.ti.com/.../DESE_5F00_SK.TSC

Mattia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mattia、

     您的分析是正确的、电阻器不应因高输入阻抗而产生影响。 我正在研究这个问题、第二天给您回复。

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的答复

    您是否对此问题有一些新的见解?

    再次感谢

    Mattia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mattia、

     很抱歉耽误了很长时间。 感谢您分享详细的调试步骤、我能够重现您看到的相同问题。 该模型这样做的原因是、超出了放大器的输入共模电压。 该器件为轨到轨输出、输入高达 VS-、但相对于 VS+需要大约1V 的余量。  

      最简单的方法是、如您在调试步骤中提到的、将其用作缓冲器时、它只钳制在 VS+、因为在此电源上违反了输入共模电压。 我将 VS+设置为2.7V、使其与数据表中 VS+处的电压保持在大约1.53V、也就是数据表中指定的输入共模电压、最小值为1.5V

      为避免出现这种情况、您可以设置电压偏置或重新定义电压电源。 如果您的应用需要相关帮助、请告诉我。

    感谢您的登记以及您的耐心等待、
    SIMA