工具与软件:
你(们)好
我目前正在与 AMC1350合作、为电压检测电路提供增强型隔离。 我的输入信号为100V 峰峰值正弦波、该正弦波在施加到 AMC1350的差分输入之前、使用分压器将电压降低0.0021倍。
根据数据表中提供的信息、我预计最小输出电压(对于满量程输入)将约为0.25V、即使输入处于负半周期内也是如此。 我认为数据表中的图表支持这一预期、并包含在下面的屏幕截图中。

但在使用从 TI 网站下载的 SPICE 模型对电路进行仿真后、我观察到了不同的输出。 仿真产生大约0V 的正弦波振荡、最小电压接近80mV。 我知道当将输入乘以放大器的增益时、这可能与电压有关、但根据数据表图、我预期的是高于0V 的失调正弦波
您能否说明一下仿真输出与预期结果有何不同? 我需要考虑其他因素、或者仿真设置是否存在潜在问题?
感谢您的帮助!
仿真屏幕截图和.tsc 文件如下。
e2e.ti.com/.../AMC1350-Simulation.TSC
请帮助我理解给定图形和仿真输出中的这种变化。