This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:有关 IT#39;s 输出波形的问题。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489386/amc1350-question-regarding-it-s-output-waveform

器件型号:AMC1350

工具与软件:

你(们)好

我目前正在与 AMC1350合作、为电压检测电路提供增强型隔离。 我的输入信号为100V 峰峰值正弦波、该正弦波在施加到 AMC1350的差分输入之前、使用分压器将电压降低0.0021倍。

根据数据表中提供的信息、我预计最小输出电压(对于满量程输入)将约为0.25V、即使输入处于负半周期内也是如此。 我认为数据表中的图表支持这一预期、并包含在下面的屏幕截图中。

但在使用从 TI 网站下载的 SPICE 模型对电路进行仿真后、我观察到了不同的输出。 仿真产生大约0V 的正弦波振荡、最小电压接近80mV。 我知道当将输入乘以放大器的增益时、这可能与电压有关、但根据数据表图、我预期的是高于0V 的失调正弦波

您能否说明一下仿真输出与预期结果有何不同? 我需要考虑其他因素、或者仿真设置是否存在潜在问题?

感谢您的帮助!

仿真屏幕截图和.tsc 文件如下。  

 e2e.ti.com/.../AMC1350-Simulation.TSC

请帮助我理解给定图形和仿真输出中的这种变化。