This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:SPICE 模型

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488004/amc1350-spice-model

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC3330

工具与软件:

您好!  

我连接电池检测电路的输入部分、  

我需要了解 AMC1350的引脚连接 是否正确? 它是否适用于电池反转运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    这些连接看起来正常。 R33不是必需的、因为 AMC1350中的输入偏置电流可忽略不计。  

    VDD1的5V 电源是如何生成的? 此电源必须以电阻分压器的同一中点为基准。  

    AMC3330是一种用于电压检测的替代器件、具有集成的直流/直流转换器、可简化设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我只是想确认我的连接是否符合您的意见? 如果这是正确的、请告诉我。 VDD1的5V 电压来自单独的隔离式电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    除了低侧、我在第一张图片中没有看到任何变化、因为低侧没有显示与任何东西的连接?  

    正如我在上一篇文章中所说的、可以移除与负输入端串联的电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我只需要确认这个接地连接。 这个接地与 VDD1的5V 参考电源的接地端相同。这是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这是正确的。