This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:输入滤波器最小电容注意事项。

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489574/amc3330-q1-input-filter-minimun-capacitance-consideration

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3330

工具与软件:

专家、您好!

我们正在为动力总成逆变器设计 HVDC 测量系统、我们的 R 分压器网络的阻抗为860千欧(最小值、我们可针对空间功率限制)、我们希望更大限度地提高 BW 和测量速度、因为一些关键安全功能将取决于此测量、例如过压和主动短路。

我们最初在输入 RC 网络中放置了一个100pF (INN 至 INP)电容器、但安全功能的延时时间约为100us。

我们使用3.3pF 输入电容器(AMC3330的寄生电容器中的+2pF+2pF)进行了一些测试、现在实现了更好的时间、但在屏蔽方面没有看到任何噪声或其他性能问题。

在数据表及其他器件中、建议部分中并未列出 mínimum μ F 输入电容器、显示了1nF。

对于这个值的设计、我们还有其他需要考虑的因素吗?  

在任何情况下、系统似乎都能与3p3电容器配合正常工作。

非常感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、fc 在超出待采样信号频率10倍与低于调制器采样率(20MHz) 10倍之间是可以接受的。  

    确切的电容值将取决于电阻分压器电阻(或缺少电阻)和上述标准。  

    fc = 1/(2*PI*R*C)=56kHz

    如果3p3适用于您的应用、并且您的采样信号频率为5.6kHz 或更低、则此方法应该没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白感谢快速的回应!