Other Parts Discussed in Thread: AMC3330
主题中讨论的其他器件:AMC3330
工具与软件:
专家、您好!
我们正在为动力总成逆变器设计 HVDC 测量系统、我们的 R 分压器网络的阻抗为860千欧(最小值、我们可针对空间功率限制)、我们希望更大限度地提高 BW 和测量速度、因为一些关键安全功能将取决于此测量、例如过压和主动短路。
我们最初在输入 RC 网络中放置了一个100pF (INN 至 INP)电容器、但安全功能的延时时间约为100us。
我们使用3.3pF 输入电容器(AMC3330的寄生电容器中的+2pF+2pF)进行了一些测试、现在实现了更好的时间、但在屏蔽方面没有看到任何噪声或其他性能问题。
在数据表及其他器件中、建议部分中并未列出 mínimum μ F 输入电容器、显示了1nF。
对于这个值的设计、我们还有其他需要考虑的因素吗?
在任何情况下、系统似乎都能与3p3电容器配合正常工作。
非常感谢您的观看!