This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:如何设计具有全差分放大器的电流检测电路

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, OPA387, OPA378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488221/thp210-how-to-design-a-current-sense-circuit-with-fully-differential-amp

器件型号:THP210
主题中讨论的其他器件: OPA387OPA378

工具与软件:

您好!

我想使用 THP210和 OPA387设计电流检测电路。 我想将分流电阻器端子连接到两个不同的 OPA387并增加增益。 然后、两个 OPA387至 THP210的输出用于 具有单位增益的差分噪声抑制。 我计划使用 OPA387以实现低失调电压。 您能否为此建议一个设计、例如滤除运算放大器的输入和输出。

此致、

Metin Enes Yıldırım

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Metin、

    以下是您的项目的起点。  输入具有共模及差分滤波器。  您可以根据以下公式调整截止频率(来自《模拟工程师口袋参考书》)。 输出滤波器是用于驱动 ADC 输入的典型滤波器、但您可能需要根据您选择的 ADC 对此进行调优。  ADC 团队可以帮助选择输出滤波器。  对于这种电路、需要记住的一点是、随着分流电流变得很低、电路的输出也将很低。  opa387的 输出摆幅限制为10 k 负载时为10毫伏、重负载时为100毫伏、请参阅图15)。  关键是对于低电流电平、输出将为低电平、运算放大器将超出输出摆幅、从而导致非线性输出。  如果您使用负电源(例如-300mV)、则可以消除此问题。  尽管如此、大多数应用都使用单电源配置(V-= GND)。  只需记住、如果您使用单电源配置、在低电流下便会有有限的精度。

     

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,再次艺术,

    感谢您的答复。 我想再问几个问题。  

    1. 如何向 OPA378添加增益电阻器。 是否需要放置在 OPA378负输入端之间、或者是否需要像标准增益电路一样使用两个单独的电阻?  
    2. 是否需要在 OPA378和 THP210之间添加滤波器? 如有必要、应添加哪种滤波器、我已经看到在应用电路中使用了差分电容。
    3. 我计划将 ±5V 用于电源输入。 将 VOCM 接地是否有问题? 是否应将其直接接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Metin、

    1. 下面是在运算放大器输入级提供增益并在运算放大器与 FDA 之间提供滤波器的原理图。  我还在每个运算放大器上包含了一个滤波电容器。  请注意、在我的示例中、我使用了以地为基准的输入信号源来仿真电流分流器。  通常、这种信号是单极的、所以我从0V 扫描输入信号到300mV。  对于单极输入、您可以使用非对称电源(例如-0.3V 和+5V)。  使用-0.3V 电源而不是 GND 的唯一原因是输出可以一直摆动到接地。  您可以毫无问题地使用+2.5V 和-2.5V 电源。  我仅提及非对称电源、因为这种情况在此类应用中更为常见。  
    2.  滤波的重要性实际上取决于您的应用。  如果您预计会出现大量噪声拾取、则滤波非常有用。  您可以使用滤波器进行设计、然后取消安装滤波器或更改截止频率、我会将其包含在设计中。  省略滤波器的唯一原因是通过减少元件数量来节省 PCB 面积。
    3. 您可以将 Vocm 连接到 GND。  然而、OPA378的最大额定电源电压为5.5V。  您可以在 OPA378上使用+/-2.5V、在 THP210上使用+/-5V。  

    e2e.ti.com/.../THP210.TSC

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Art、 最后、我有一个关于分流电阻器连接的问题。 我想不是为了获得一个全差分读数而在我的分流电阻器的连接中把地连接到负极侧。 此连接类型是否会造成任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Metin、

     如果输入信号的共模超出运算放大器或 FDA 范围、则可能会出现问题(在这种情况下可能不是问题)。  此外、施加到运算放大器输入端的任何电压都将乘以增益。  如果运算放大器输入为1V 且增益为10V/V、则输出将需要为10V。   但是、如果电源电压为5V、由于输出摆幅限制、放大器输出将被限制在5V (或更低)。  假设共模相对较小(数百毫伏)、配置将可以正常工作。   

    此致、艺术