This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6503:LMH6503 IC 温度 无输入时出现上升问题...

Guru**** 2924830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6503, LM27762, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483273/lmh6503-lmh6503-ic-temp-rise-issue-while-no-input

器件型号:LMH6503
主题中讨论的其他器件: LM27762THS4541

工具与软件:

您好、先生、

客户发现 LMH6503 IC 在通电且没有输入信号后会变热!

该电源为 LMH6503和 IC 升压(LM27762)提供4.3V 电源。 如电源所示、电流消耗为60mA。

LMH6503温度 升压7~8 IC 温度。 2分钟后增加大约5°C。

等待系统稳定并测量 AGC 输出(红圈)和随附的波形。

温度越高、 可以将脉冲宽度窄至大约6ns。

请帮助检查设计是否有任何问题、我们非常感谢您提供任何建议!

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您在 VG 引脚上的信号是什么?

    另外、当 IC 空载上电时、LM6503的静态电流(IQ)是多少?  数据表展示了37mA、如果您观察到差异很大的 IQ、则可能会使您的 IC 出现问题。

    IC 在数据表的工作特性表中具有热阻值;对于该器件、R_thetaJA (结至环境)非常高。  它不会有效地向环境空气释放热量、从而导致器件比导热封装更容易发热。   

    您可以查看 VG (增益控制)偏置漂移和偏置电流漂移随温度的变化规格。   

    我也想知道您正在使用什么方法通过10kOhm 电阻设置/驱动 VG 引脚。

    如果 Iq 正常、则器件可以正确上电。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    VG 被拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您确认该电路的 VG 为低电平。

    您是否能够验证工作静态电流是否正确?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您确认该电路的 VG 为低电平。

    您是否能够验证工作静态电流是否正确?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您确认该电路的 VG 为低电平。

    您是否能够验证工作静态电流是否正确?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    回答您的问题、如下所示。

    当 IC 空载上电时、LM6503的静态电流(Iq)是多少?  

    在无负载的情况下、使用+-5V 至 Vin

    Iq 测量值如下

    +5V:30mA

    -5V: 30mA

     数据表展示了37mA、如果您观察到差异很大的 IQ、则可能会使您的 IC 出现问题。

     不确定数据表中显示的37mA 是指总功耗或每个 Vin。

     IC 在数据表的工作特性表中具有热阻值;对于该器件、R_thetaJA (结至环境)非常高。  

    它不会有效地向环境空气释放热量、从而导致器件比导热封装更容易发热。   

     我们的信号输入为250kHz、LMH6503表面温度可达到60 °C.

    根据 R_theta_JA、这似乎是正常情况?

     您可以查看 VG (增益控制)偏置漂移和偏置电流漂移随温度的变化规格。   

     是否有任何功能可以补偿这种漂移?

     我也想知道您正在使用什么方法通过10kOhm 电阻设置/驱动 VG 引脚。

     只想使用其他模拟开关来控制 VG 在4和10之间的增益。

     如果 Iq 正常、则器件可以正确上电。

    对于其他问题、客户也使用相同的设计、但使用的是 THS4541而不是 LMH6503、放大倍数相同(4x4倍)。

    他们发现 LMH6503的宽度比 THS4541宽、脉冲下降似乎有阻尼。

    这是什么原因呢?

    LMH6503的增益调节速度有多快? 是否有其他关于 AGC 的建议、但增加热量要少些?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的答复。  我明天会为您介绍一下。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您的客户是否提供了有关其调试或分析的任何更新?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    用户未更新!

    您上次检查的问题/请求情况如何?

    谢谢。