This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:状态信号连接

Guru**** 2825765 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490138/ina3221-status-signal-connection

器件型号:INA3221

工具与软件:

我需要重新断开、以便总结 正负电压和电流监控中状态信号的连接。  

INA3221具有以下四个状态信号。  

关键(9):数字输出:转换触发的关键警报;开漏输出。

PV (10):数字输出:电源有效警报;开漏输出。

TC (13):数字输出:时序控制警报;开漏输出。

警告(8):数字输出:平均测量警告警报;开漏输出。

例如正电压和电流监测 、我们将 Vs (4)连接到+3.3 V、GND (3)在理想情况下连接到0V 电源接地。

如果我们不需要读取上述四个状态信号、则将其连接到 GND (3)。  

如果我们需要 通过 MCU 读取上述四个状态信号、我们为每个信号使用单独的10k Ω 上拉电阻器、并连接到 Vs (4)。 在本例中、Vs (4)为+3.3V

在进行负电压和电流监测的情况下 、我们将 Vs (4)连接到0V、而 GND (3)连接到-5V  

如果我们不需要读取上述四个信号、则将其连接到 GND (3)。 GND (3)连接到-5V     

但是、如果我们需要通过 MCU 读取上述四个信号、那么我们如何在不使用隔离器的情况下将这些信号连接到 MCU。 请提出建议。

在正负电压和电流监测中、VPU (16)直接连接到 VS (4)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾想过这个问题、我想我能为您找到解决方案、但它每个信号需要3个电阻器。 问题在于、在负电压和电流监控的情况下、两个器件(INA3221和微控制器)的逻辑电平不匹配或不处于安全工作条件下:

    但我们可以使用分压器进行更改、以便每个器件引脚上的电压保持在各自的工作范围内。

    当 INA3221引脚为高阻态时、该引脚电压必须保持在0V 或低于0V、因此可以添加一个连接到 GND 的电阻器来创建分压器:

    MCU 引脚电压必须保持在0V 以上、此外、该电压必须至少达到2.3V 才能达到有效逻辑电平。 这可以通过拆分 R1并在那里为 MCU 引脚设置分压器来实现:

    稍微调整电阻器以在发生瞬态电压尖峰时提供一些余量:

    我在这里选择电阻器、这样总值将累加到8.3kΩ、但重要的是比率保持不变。 您可能必须根据特定 MCU 的逻辑电平调整 R1和 R2的比率、但我曾尝试选择适用于大多数器件的值。 我在这里的设计方式是、无源电流消耗将为1mA、而当激活时、每个警报将消耗2.3mA。

    如果您对该解决方案有任何疑问、

    Levi DV