This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA211:输出电流最大能力、与数据表图5-10相混淆

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491384/ina211-output-current-maximum-capability-confuse-on-datasheet-figure-5-10

器件型号:INA211

工具与软件:

专家、您好!

我的客户要求 INA211输出电流能力。 我查看了上一篇文章有一个与此主题相关的回复、链接如下所示。

对于我的客户要求、V+= 18V、输出为8V。 根据下图、我可以知道最大电流能力是多少? 非常感谢!

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981840/ina211-how-much-is-the-output-current-capability-of-ina211?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ina211%25252520AND%25252520current#

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann、您好!

    如果您知道所需的输出电流、就可以计算压降。 我找到较旧版本的数据表、其中有一个没有格式错误的绘图版本:

    因此、对于您的情况、使用第二个红色曲线图、当您从器件拉取12mA 时、可以看到摆幅限制大约低1V。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DeVries