This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:TL072CDR 电流问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TL072, TL072H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491321/tl072-tl072cdr-current-issue

器件型号:TL072

工具与软件:

尊敬的用户:

TL072CDR、它的电流小于以前的电源电流。 客户 希望确认不同批次之间的当前差距是否太大? 原因是什么?

以下是该技术测试的参数:

TI 当前用于生产的 TL072单通道运算放大器的工作电流:3.5mA

上一代 TI 产品的 TL072单通道运算放大器8.4mA 的工作电流

当所有电位器通过运算放大器在中间发挥作用时为1:1:

   ST TL072          TI TL072 (现已开始大规模生产)       TI TL072 (旧原型)

       工作电流:        105 mA         54mA                        107 mA

     最大非失真小于1%:     3.9VRMS        5.4VRMS                3.7VRMS

    直通状态下的背景噪声:       32uVRMS       36uVRMS                 32uVRMS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 20220615003.1和 20230627002.1推出了全新的芯片。 保证的数据表限值未更改、但存在许多差异。  现在它与 TL072H 相同;有关新的典型值、请参阅数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:  

    Unknown 说:
    要确认不同批次之间的当前差距是否如此之大? 原因是什么?
    Unknown 说:
    上一年批次 TL072单通道运算放大器的工作电流8.4mA

    正如 Clemens 所说、TL072系列器件发生了晶圆厂变更、因此新晶圆厂制造的运算放大器的静态电流较低。 新运算放大器制造厂预计总体电流消耗较低。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5488/PCN20230627002.1.pdf

    [quote userid="340395" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491321/tl072-tl072cdr-current-issue 通过运算放大器的所有电位计均为1比1:

    由新晶圆厂制造的运算放大器的 Si-Die 通常具有比旧 Si-Die 更好的性能。 您能向我展示一下原理图吗、我会帮助您解决任何可能遇到的问题吗? 请告诉我。  

    此致!

    Raymond