This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:改进型 Howland 泵的输出失真

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548, OPA593, OPA541, INA240, OPA551, ALM2403-Q1, OPA2991, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481619/opa541-output-distortion-of-improved-howland-pump

器件型号:OPA541
主题中讨论的其他器件: INA240OPA551、OPA548 、OPA593、 ALM2403-Q1OPA2991OPA596

工具与软件:

您好!

我将在改进的 Howland 泵中使用 OPA541来驱动线圈。 线圈参数为 R = 0.68、L = 16uH。  

当 Vin 的频率高于1kHz 时、我看到输出失真。 电路和波形如下所示。  

当我向 Vin 添加直流失调电压时、失真消失、但输出不再以0为中心。 我是使用正确的方法来摆脱失真还是有另一种推荐的技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    这很奇怪。  

    您是否还可以探测 OPA541的 IN+和 OPA541的 IN-?  这可能有助于提供一些洞察为什么会发生这种情况。  

    您是否介意分享您的 TINA 原理图? 我可以检查 SPICE 中是否有任何异常。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的答复。 我探测了 IN+和 IN-并附上了下面的屏幕截图。 我还在下面附上了 Tina 文件。 我注意到、为了消除失真、给定的直流偏移值与昨天的值不同。  

    而没有直流失调电压

    偏移的脉冲。  

    e2e.ti.com/.../OPA541_5F00_v1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您在探测这些迹线时提供的大力帮助。  

    我可以看到 IN+和 IN-存在异常。 由于 Howland 电流泵提供负反馈和正反馈、因此很难隔离这种异常的发生位置。

    我假设 VS1和 VS4仅用于 TINA 测试、对吗?

    我可以非常肯定地说:

    1.对于任一功率放大器、这种情况下都不应缺少到轨的摆幅。  

    2. INA240不应破坏 Howland 电流泵的控制环路。  

    3.这不应该是任一放大器的共模限制。

    我想知道这是否是电流改变方向与电压异相的副产品、并且导致 RC 缓冲器激活(R5和 C2)

    您是否确定您的应用中需要该缓冲电路?  

    您是否可以降低电容值和/或增大电阻大小以查看失真是否减小?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    仿真支持 VS1和 VS4。 我尝试过的电路中没有缓冲器、电阻负载为4欧姆。 我还尝试使用减电阻 R5作为负载、如下图所示。

    对于电阻负载、失真虽然不那么显著、但仍然存在。 这可能是由布局造成的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您在没有电感或电容缓冲器的情况下测试实验。   

    有趣的是、即使在移除这些组件后、您仍会看到失真。  

    这可能与布局有关。 对我来说、这看起来是阻抗的一些非线性变化。 可能是电路板上的接地漂移。 可能负载 GND 从流入 GND 平面的大电流发生变化。  

    奇怪的是、我们仍然可以通过增加共模电压来解决这个问题、对吧?

    这可能与 GND 电流有关。 信号频率是否会改变此失真?  

    我们或许可以更改负载电阻器以查看这是否与输出电压或输出电流有关。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    是的、添加共模电压后问题似乎消失了。 有一点我忘记要提到、在添加该直流偏置时、电源电流在 Vs+和 Vs-之间不再是对称的。 对于800mV 的输入信号、Vs+约为1A、而 Vs-约为11mA。

    以下是不同负载(4欧姆和10欧姆)时的波形

    Vin - 200mV、f - 10kHz、R_L = 4欧姆

    Vin - 200mV、f - 10 kHz、R_L = 10欧姆

    我观察到的是失真随频率和负载的增加而增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您的耐心等待、我们将继续调试此问题。  

    这有助于看到更多这种失真的证据。  

    我是这样认为的:失真似乎是在器件在重负载电流下的输出发生较大变化时发生的。  

    您是否在靠近器件电源引脚的位置使用去耦电容器? 也许电源布线中的电感会限制动态电流可施加到器件 VCC / VEE 引脚的速率。  https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/the-decoupling-capacitor-is-it-really-necessary

    您有关电源电流不平衡的详细信息是合理的。 这表明该器件仅在我们对输入进行直流偏置时向连接到 GND 的负载提供电流。 也许 VEE 连接的电感过大、无法在没有直流偏置的情况下运行。

    负载是否直接位于 PCB 上?  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    感谢您到目前为止的帮助。 没有、PCB 上没有负载。 它是一个磁屏蔽层、至少一米远。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解。 该信号的传输方式是什么? 此电缆电感是否由 L1电感器表示?

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用同轴电缆电缆(141-0.5MSM)。 我测量了线圈的总电感以及连接到 R = 0.6L = 16.05uH 的连接线。  

    我忘记回答上一个问题。 是的、我要在靠近电源引脚的位置使用去耦电容器。  

    以提供有关电路板的更多信息。 它是一个4层电路板  

    顶部-信号/GND

    L1 - GND

    L2 -电源平面(+25V/-25V)

    底部- GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 PCB 堆叠正是我通常建议的堆叠。 那么问题不是去耦电容器。  

    INA240与 Howland 电流泵位于同一 PCB 上、对吗? 然后、您将 SMA 电缆连接到您需要用于电流强制的任何负载。 您之前进行的电阻测试是在电阻负载之前是否有同轴电缆?

    我已经通过更多的想法,我可以做一些更明确的声明:

    OPA541的唯一一个区别是 OPA551正反馈。  

    这实际上非常有趣、因为这表明 OPA541实际上是按照 OPA551的说明执行的操作。

    重要的问题是关于如何以及为什么这条鞭形成。 是由 OPA541还是 OPA551创建的。

    我不知道共模会如何真正改变这一点、因为 OPA 应该不会真正关心共模电压的设置位置。  

    我进行了粗略的测试、这可能有助于我们了解负载是否会导致 OPA541产生抖动、或者 OPA551的正反馈是否会引入失真。  

    如果移除 R6、现在将从 Howland 电流泵断开正反馈。

    这会将电路变为电压控制电压源、该电压源具有串联输出电阻器(强制电流通过线圈)

    也许这可以是一种简单的方法来测试究竟是什么可能导致这种痉挛。  

    请告诉我您的看法。

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    正确、INA240与 Howland 泵位于同一 PCB 上。

    电阻负载与同轴电缆连接。 我使用了其中一根同轴电缆与另一端切割,并使用 Phoneix 连接器连接到功率电阻器。  

    在这一点中、仅将缓冲电阻器 R5 (位于 PCB 上)用作负载时出现相同的失真。  

    好主意、我将尝试移除 R6、看看明天失真是否仍然存在。  

    此致、

    Gautam Modumudi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我在移除 R6的情况下运行了测试。

    失真仍然存在、但处于较低水平。  

    与前一种情况一样、失真在共模电压下会消失。  

    我在仅 R5用作负载(即电阻负载)的情况下进行了检查、但失真仍然存在。 因此、这使我相信 OPA541是导致失真的原因。   

    我还通过将反馈电容 C4增大至22pF 进行检查、发现失真仍然存在。  

    仅为验证起见、我将 OPA551焊接在裸板上、运行正常。 不存在失真。  

    已在将 OPA541配置为电压跟随器的情况下运行另一个测试、如下所示。

    但仍然会发生失真。

    这在较低频率下不明显。  

    此致、

    Gautam Modumudi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautam

    您在这里获得了大量数据。 我完全同意您的总结、该失真来自 OPA541。

    我手头没有 OPA541样片、但我正在和我们的计划团队合作、将这些器件送到我这里进行基准确认。  

    我手头有类似的 OPA54x 功率放大器系列、我今天正在进行测试。 我已经与一些更熟悉这些功率放大器系列的工程师联系在一起、我开始了解到 OPA541具有特别明显的输出交叉失真(不要与输入交叉失真相混淆)。 我被告知、这是该器件的 AB 类输出级的固有特性、它随负载电流和频率的变化而变化。 有趣的是、Burr-Brown 工程师似乎这样做是为了尝试在输出低电流接近1/2 Vs 时节省电力。  

    由于您没有使用大电流灌电流驱动器、因此增加共模电压有助于解决这个问题。  

    下面是一个我以前没有看到的类似的 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1003478/opa541-distortion-at-the-bottom-of-output-waveform?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=opa541#

    很抱歉您遇到此 OPA 不希望出现的特征。 我从未见过如此糟糕的输出交越失真。  

    您对功率放大器有哪些要求? 这种失真是否会阻止电路运行?  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    功率放大器需要的最大输出电流为3A。

    负载是核磁共振场的 B1线圈。 因此、它不能有任何直流失调电压。 为此、工作电流介于(100mA - 3A)之间、具体取决于所需的磁场。

    我将浏览这篇文章、看看他们提供了哪些解决方案。 但简单看一下、这就像进行重新设计、因为复合放大器看起来就像该解决方案。  

    期待您的测试结果并查看它们是否匹配。

    此致、

    Gautam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,复合物可能是最好的方法,虽然我想证明这一点,然后我送你走的路径,以一个几内亚猪与此设备.

    我与一名高级工程师交谈过、他说、这与输出失真完全相关、没有简单的方法可以解决这个问题。

    我认为、直流失调电压对于您的应用没有意义。  

    将在星期一发送数据。 我在实验室中对 OPA548仅有一点点时间。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    很抱歉我的响应延迟了。  

    遗憾的是、由于交叉失真实际上是延时时间问题、因此复合放大器创意在此处将不起作用。  

    无论复合放大器添加多大的 Aol、我都将无法改变输出级的行为。  

    我转向使用替代产品选择来分析替代解决方案。  

    我能够在实验室中测试 OPA548、但遗憾的是、数据仍然受到类似的失真影响。 该器件在轻负载时似乎没有任何失真、但似乎在100mA 周围拾取了类似的失真伪影。  

    我发现解决这个问题的办法是存在的、但不幸的是、目前还不存在。  

    我们即将发布新一代器件、如 OPA541、这款器件采用现代化的工艺技术、全面改进了规格。  

    此器件能够驱动3A 而不产生失真效应、但很遗憾、目前尚未提供此器件。 此器件将在今年6月推出 APL、并在10月全面推出。  

    项目时间表是什么?

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您到目前为止的帮助。  

    我正在读有关 OPA541失真的另一个线程、并看到了一种将运算放大器偏置到 A 类的方法、其中功率电阻器位于 Vout 和 Vs-之间。

     

    输入电压高达600mV 时、输出波形没有任何失真。 我使用一个33欧姆功率电阻器、消耗0.7A 的电流。 这可能是一种以牺牲效率为代价来解决该问题的方法。  

    如果您已经拥有复合放大器设置电路、您是否能够使用将 Vout 连接到 Vs-的电阻器对其进行测试。  

    我的项目进度大约是在4月中旬。  

    此致、

    Gautam Modumudi。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您使用33欧姆电阻获得数据。

    是的、如果可以容忍额外的功耗、则我们可以使用从 OUT 到 V-的电阻器强制输出进入 A 类运行。

    有趣的是、OPA548模型与我在基准测试中看到的输出失真相匹配:

    在没有 V-电阻器的情况下进行仿真:

    使用10欧姆 V-电阻器进行仿真:

    e2e.ti.com/.../OPA548_5F00_v1.TSC

    基准测试+-1.1A 负载、无 VEE 电阻器。

    使用10 Ω VEE 电阻器的基准测试+-1.1A 负载。

    这些测量是在没有复合放大器结构的情况下完成的、但接下来我将进行测试。  

    我还在摆弄该模型、以便更好地了解处于压控电压模式的复合放大器与处于压控电流模式的 Howland 泵相比如何。  

    只要我们对额外的功耗感到满意、这看起来是一个可行的选项。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob 完成所有测试。 我在 OPA541 TINA 模型中没有看到任何失真。 有趣的是、OPA548显示了失真。  

    增加功耗也是不错的选择。 项目不由电池供电、因此不会出现功耗问题。  

    此致、

    Gautam Modumudi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gautam、

    很高兴听到电源不是问题。  

    是的、令人遗憾的是、OPA541没有对此行为建模。  

    根据我的理解、您最初的测量结果显示了该器件如何仍然能够驱动较小的负输出电流、而不会出现输出交叉失真:

    假设确实如此、我认为连接到 VEE 的5-6欧姆电阻器应提供足够的电流、强制 OPA541即使在负载电流为3A 时也能实现专用的 A 类运行。  

    在我的仿真中、这似乎不符合这样一个事实、即该模型仅为我提供8A 电流限制而不是10A 限制。  

    您是否恰好有任何较低值的功率电阻器/并联更多33欧姆电阻器的能力? 我想您至少可以在不旋转电路板的情况下确认此操作。  

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    如图中所示、在没有任何失真的情况下进行的第一次测量是输入信号直流失调电压。  

    我订购了5欧姆和10欧姆功率电阻器。 我将在它们一到达就立即对它们进行测试。  

    此致、

    Gautam Modumudi。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    是的、是这样。 第一次测量是在额外的直流失调电压下进行的。  

    完美! 请让我知道事情进展如何。

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我使用20欧姆的连接电阻运行了测试。 一分钟左右后、输出波形"消失"。 我在下面附上了一段短屏幕录音。  

    蓝色-输入电压

    绿色-输出电压

    输出波形变化后、+25V 上的电源电流开始减小。  

    我测量了 IC 的温度。 它达到了60°C 的最高温度。

    我的电流限制电阻器为150m Ω。

    e2e.ti.com/.../Output_5F00_decay.mp4

    这是达到热限值的影响吗?

    此致、

    Gautam Modumudi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您在工作台上借助新的电阻器投入该器件。 本视频对我很有帮助。  

    是、这是热限制激活的双乘积。 热限制实时运行、并对有源芯片温度做出反应以尝试保持安全运行。

    大部分功率耗散发生在输出级晶体管的压降上。 可能需要进行实验并查看是否可以降低 V+以帮助降低器件中的功耗。  

    您是否能够使用更大的散热器或降低 VCC? 降低 VCC 是提高功效的最简单方法、但我知道某些应用具有固定电源轨。  

    60C 外壳温度很容易会高得多的内部裸片温度、尤其是对于输出时域信号的器件(相对于时间的可变功耗)

    请记住、输出强制从 V+轨输出越多、功率损耗将显著增加。 如果我们能够稍微降低 V+、我们肯定会看到更小的热效应。  

    您当前使用的是什么散热器?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我将此 散热器 与19CFM 风扇和散热器与 OPA541之间的 SIL 温度板配合使用。 我将尝试使用较低的 VCC 并检查结果。 .

    此致、

    Gautam Modumudi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gautam!  

    散热器的尺寸可以满足应用的要求。 我希望降低 VCC 能使我们达到需要的范围。  

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我尝试了使用 Vcc 和 R_pulldown 值。 在失真或热限制开始出现之前、器件可提供的最大输出为1A @ 10kHz。 这远不是我的原始设计规格[3A @45kHz (max)]。

    我想在这里结束这一主题、因为我看不到绕它的方法。  

    我的一个问题是、在复合放大器配置中、偏置电流是否需要降低?

    此致、

    Gautam Modumudil.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    很抱歉地听到我们无法找到可在不过热的情况下实现功能的下拉值。 我非常希望该方法能够解决我们的失真问题。  

    我对这种输出交叉失真感到失望、因为数据表中不知何故、该失真被完全被提到。 我目前正在研究相关内容、希望能够更好地解释我们的 Burr-Brown 功率放大器上出现这种情况的架构原因。  

      我们的所有新产品似乎都有效地消除了输出交越失真。 很遗憾、我们的新型10A 器件超出了您的设计窗口。 对于此器件、在3A 电流下可以相对轻松地实现45kHz 的频率(我在实验室进行了此测试、以验证我没有看到任何失真影响)。

    如果您对我们的某些选项仍然感兴趣、现在仍然有一些方法可以实现解决方案。

    其中一种方法涉及利用使用功率晶体管和运算放大器的分立式推挽输出级。  

    或者、也可以将功率放大器并联在一起来产生更高的电流驱动。 并联可以很好地工作、但这也会给系统的设计带来一些额外的复杂性。 本文介绍了不同功率放大器(OPA593)的类似情况:

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa553a/sboa553a.pdf?ts = 1742320134081&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我对我们的一些较小功率放大器使用了额外的 EVM。 如果您愿意、我很乐意在工作台上测试并行配置、以查看这是否符合您的应用要求。  

    关于您的问题、是的、复合结构可以降低功率放大器的有效偏置电流。 假设高带宽放大器的 IIB 小于功率放大器、但对于 CMOS 高速放大器、这很可能处于 IIB 的几个 PA 范围内。 这是使用复合结构的优势之一。 这里的不幸问题是、更多的 VID/More AOL 无法解决 OPA541的固有问题。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢你的帮助。 我的下一个计划是使用设计具有分立式 MOSFET 的输出推挽式级。  

    如果您已经知道答案、哪些功率运算放大器的失真最少? 我可以尝试在并联配置中进行测试、看看它是否符合我的设计要求。  

    此致、

    Gautam Modumudi。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:  

    是的、分立式推挽可能是最佳选择。 这种分立式设计仍然可能会产生一些交叉失真、但应该可以通过在输出晶体管之前添加串联二极管来减少这种失真。 此方法有助于简化 A 类向 B 类的转换

    ALM240x 系列器件经过专门优化、可在相对较高的电流下以非常低的失真驱动旋转变压器。 不过、这些器件通常每通道输出仅~500 -750mA。 我可以在实验中花些时间使用该器件、以便了解其针对您的应用呈现的性能。 该 设计需要至少3x/4x ALM2402F (双放大器)并联配置才能达到您的3A 要求。  

    本周晚些时候我会休息几天、但是如果时间安排对您来说合适、我应该能够在星期一进行测试。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我将使用并联运算放大器上的推挽式输出驱动选项。 我们没有理由在实验中优先进行这方面的测试。  

    感谢你的帮助。 假期愉快!

    此致、

    Gautam Modumudi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gautam、

    请告诉我、分立式输出级的开发过程是怎样的。 如果需要、我很乐意提供帮助。

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会的! 干杯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    干杯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    希望您有一个愉快的假期。 我有采用 ALM2403的推挽式输出级的初始设计。 我希望在进行 PCB 布局和器件测试之前进行完整性检查。  

    此致、

    Gautam Modumudi。  

    e2e.ti.com/.../ClassAB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    谢谢,这是一个很好的拿起一个快速的假期!

    酒店的设计看起来很好。  

    ECX10x20 FET 似乎非常适合满足所需的电流驱动。  

    同样值得注意的是、晶体管网络中也有一条低电流路径、这应该有助于减少交叉失真。  

    D1和 D2 二极管为输出级提供了很好的保护功能。 Z1和 Z2也非常值得观看。  

    我在为 ALM2403-Q1提供建议时确实犯了一点小错误。 虽然该器件的失真非常低、但它只是一个24V 电源器件。 我没有考虑到驱动外部晶体管电路的如此大的 Vout 波形、因此需要使用更高电压的器件。  

    如果您可以使用+-20V 或+-18V 电源轨、那么 OPA2991之类的电源轨也非常适合您。  

    如果您需要使用+-27V 或+-24V 电源轨、则2x OPA593等器件可能适合您。 ISOW7741是另一个不错的选择、但此器件在几个月内不会上市。  

    除了 OPA 的变化、其他一切对我来说都很好。

    我使用 OPA2991对您的电路的交流响应进行了仿真、您非常稳定、相位裕度约为78度:

    请告诉我您为选择 OPA 做了哪些决定。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的反馈。 我意识到太  ALM2403在上传文件后最多只有+/13V。 我本来打算使用 OPA551、因为我所见过的此图没有输出失真。 我将了解一下 OPA2991。 拥有 PCB 并完成测试后、我将发布更新。  

    此致、

    Gautam Modumudi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gautam、  

    很高兴听到设计在进步!

    OPA551也非常适用。  

    谢谢!

    Jacob